Austria Deutsch
  • Blog
Illustration von ineinandergreifenden Händen sowie Darstellung der Widerstandsschweißsteuerung PRC7000 Bosch Rexroth

Bereit für die Industrie 4.0

Widerstandsschweißen neu gedacht. Mit der Schweißsteuerung PRC7000 meistern Sie souverän jede Herausforderung.

Hier mehr erfahren

Schweißsteuerung PRC7000 – Warum Sie beim Widerstandsschweißen auf uns zählen können

Nachhaltig entscheidende Wettbewerbsvorteile – das sollen unsere Lösungen für Sie bringen. Darum haben wir auch den Anspruch, ganzheitliche und technologisch führende Systeme für Widerstandspunktschweißen zu entwickeln. Und zu solchen Lösungen kommt man nur, wenn man den Status quo konsequent in Frage stellt.

Entdecken Sie, was uns zum führenden Anbieter beim Widerstandsschweißen macht:

Unsere Schweißsysteme machen Sie fit für die Zukunft

Bosch Rexroth ist Innovationstreiber und Vorbild der globalen Schweißindustrie – und das seit über 60 Jahren. Neben herausragender Ingenieurskunst fordert uns die Vorreiterrolle auch stets heraus, unsere Technologien anschlussfähig für die Anforderungen der Fabrik der Zukunft zu machen. Mit integrierten IoT-Schnittstellen, KI-fähigen Hardware-Komponenten und webbasierten Steuerungslösungen stellen wir die Weichen für einen nahtlosen Übergang in die Zukunft.

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Lösung

Was ein exzellentes Portfolio für Widerstandspunktschweißen auszeichnet? Es ist breitgefächert und bietet vielseitige Software- und Hardwarelösungen aus einer Hand – oder eben nur exakt die Komponenten, die benötigt werden. Das spiegelt sich auch in unserem eigenen Portfolio wieder: Es ist frei skalierbar und ermöglicht auf diese Weise sowohl maßgeschneiderte als auch pragmatische Systemlösungen. Unsere langjährige Erfahrung, die wir in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Branchen gesammelt haben, machen uns am Markt zu einem einzigartigen Anbieter für Schweißtechnik und runden das Angebot stimmig ab.

Unsere Stärke, Ihr Vorteil: Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit ist die Kernkompetenz, wenn es darum geht, sich mit den stetig wandelnden Anforderungen der Industrie und einzelnen Branchen wie der Automobilindustrie weiterzuentwickeln. Die Freude an Veränderung und Transformationsfähigkeit spiegelt sich nicht nur in unserer Haltung, sondern auch in den Eigenschaften der Technologien und Prozesse wieder; sei es bei der adaptiven Steuerung, dem Qualitäts-Monitoring in Echtzeit oder den webbasierten Engineering Tools – um nur einige Aspekte zu nennen.

Bringen Sie Ihre Schweißsysteme auf das nächste Level

Meistern Sie souverän jede Herausforderung mit dem zukunftsweisenden und skalierbaren Lösungsportfolio für Widerstandspunktschweißen von Bosch Rexroth. Unsere Schweißsteuerungen und Mittelfrequenz-Schweißtransformatoren machen für Sie einen entscheidenden Unterschied – in Sachen Performance und Effizienz:

 

Entdecken Sie den Unterschied

15 Prozent bessere Schweißpunktqualität

BESSERE SCHWEISSPUNKTQUALITÄT

Dank optimierter Störungskompensation und flexibler Prozessregulierung

100 Prozent mehr Flexibilität

MEHR FLEXIBILITÄT

Kompatibel mit diversen Zangenantriebsmotoren und -typen

15 Prozent mehr Effizienz

MEHR EFFIZIENZ

Adaptive Steuerung der nächsten Generation

75 Prozent reduzierte Inbetriebnahmezeit

REDUZIERTE INBETRIEBNAHMEZEIT

Durch Nutzung unserer Tools zur offline Schweißpunkterstellung

Illustration einer Glühbirne.

Intuitive Bedienung. Reduzierte Kosten.

Höhere Komplexität und Anforderungen beim Widerstandsschweißen treffen auf Fachkräftemangel. Die Schweißsteuerung PRC7000 macht Schweißen simpel – auch für ungelernte Anwendende. Das Functional Bundle „Simplicity“ liefert dafür Komponenten wie „Web PRI“ und „Auto Reference Curve Creation“.

Die web-basierte Bedienoberfläche „Web PRI“ steht für einfache und intuitive Nutzbarkeit. Sie bietet damit gegenüber der klassischen PRI insbesondere für ungelernte Anwendende Vorteile. Die Funktion dient der Anwendung auf z. B. Mobile Devices wie Tablets. User erhalten eine intuitiv nutzbare Oberfläche, die beispielsweise das schnelle Auffinden und Bedienen von speziellen Funktionen ermöglicht.

Die Funktion „Auto Reference Curve Creation“ adressiert zwei wichtige Fähigkeiten der Schweißsteuerung PRC7000: die adaptive Regelung und Überwachung. Für diese müssen initial Regelungskurven aufgenommen und aktiviert werden. Dafür war bisher ein hohes Domainwissen erforderlich. Dieser Prozess ist nun automatisiert möglich, was den Aufwand reduziert und im Idealfall das Ergebnis verbessert.

Illustration einer Stoppuhr.

Geringe Spritzerquote. Höchste Produktivität.

Widerstandsschweißen in Rekordzeit. Die Software-Komponenten „Dynamic Squeeze Time“ und „Adaptive Spatter Reduction“, Bestandteile des Lizenzpakets „Productivity“, vereinfachen das Widerstandsschweißen – beispielsweise im PKW-Rohbau. Das Ergebnis: höhere Produktivität, Qualitätsoptimierung und Entlastung für Anwendende.

„Dynamic Squeeze Time“ reduziert die Vorhaltezeit in Abhängigkeit von Kraft und Position. Das Feature kann nur in Verbindung mit der integrierten Zangensteuerung genutzt werden. Damit ergibt sich insgesamt eine reduzierte Vorhaltezeit und erhöhte Produktivität durch Verkürzung des Produktionsprozesses.

„Adaptive Spatter Reduction“ setzt ebenfalls auf Einsparung und unterstützt bei der Schweißparameteroptimierung während der Inbetriebnahmephase und Serienproduktion des Automobils. Dabei werden Schweißparameter automatisch hinsichtlich Qualität und Spritzerquote sowie Energieeffizienz und Grenzwerten optimiert. So können z. B. im Schweißprozess aufkommende Schweißspritzer innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbandes automatisch erkannt und minimiert werden.

Illustration eines Gehirns.

Künstliche Intelligenz. Echte Zukunftschancen.

Die Schweißsteuerung der Zukunft ist intelligent und schöpft Nutzen aus den Daten, die im Schweißprozess anfallen. Diese können die Basis für Prozessoptimierung und Wertschöpfung in der Industrie 4.0 bilden – beispielsweise durch selbstlernende Abläufe und vorausschauende Wartung. Dafür müssen sie gesammelt, analysiert und weiterverarbeitet werden. Mit dem „IoT Connector“ von Bosch Rexroth können Anwendende Datenschätze einfach erheben, nach ihren Bedarfen weiterverarbeiten und beispielsweise automatische Protokollierung zur Qualitätssicherung umsetzen.

Zudem ermöglicht der cloudbasierte Service „Weld Spot Analytics“ das effiziente Sammeln und Analysieren von Daten aus der Schweißproduktion – und perspektivisch auch Machine Learning, um die Qualität eines Schweißpunktes voraussagen zu können. Die beim Widerstandsschweißen entstehenden Daten werden in einem Cloud-Backend aufbereitet und visualisiert. So lassen sich hohe Effizienzsteigerungen erzielen.

Illustration eines Maulschlüssels und Schraubendrehers.

Mehr Service. Weniger Stillstand.

Wo fängt guter Service an und wo hört er auf? Er begleitet im Idealfall das gesamte Leben einer Schweißsteuerung – und darüber hinaus. Das Service-Portfolio von Bosch Rexroth beim Widerstandsschweißen reicht von der Inbetriebnahme bis zum Second Life eines Produktes. Neben diversen Services für Optimierungen im Schweißprozess ermöglichen die Service-Leistungen für den gesamten Lebenszyklus auch ein längeres Produktleben der Schweißsteuerung sowie Ressourcenschonung. So wird zum Beispiel gebrauchten Steuerungsgeräten durch Remanufacturing wieder neues Leben eingehaucht.

Mit seinen Welding-Services beschreitet Bosch Rexroth neue Wege in der Branche. Denn in der Schweißtechnik steht bisher oftmals die Hardware im Vordergrund. Doch erst die Services machen die Schweißsteuerung anschlussfähig für die Herausforderungen von heute und morgen.

Die Rexroth-Schweißsteuerung PRC7000 für reproduzierbar hohe Schweißqualität

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Der lebende Beweis: PRC7000

Schweißqualität auf den Punkt gebracht: Mit der neuen, leistungsstarken Schweißsteuerung PRC7000 werden perfekte Schweißpunkte endlich reproduzierbar. Was sie außerdem so unverzichtbar und zukunftsfähig macht? Mit adaptiven Reglern und der flexiblen Programmierbarkeit können unterschiedliche Blechdickenkombinationen sowie Materialmixe – von Stahl bis Aluminium – problemlos verarbeitet werden. Durch den integrierten IoT-Connector, der strukturiert Daten zur zentralen Verarbeitung, Qualitätsüberwachung und Technologiedatenverwaltung bereitstellt, ist PRC7000 bereit für die Industrie 4.0.

Das holistische und zukunftsfähige Portfolio für Widerstandsschweißen

Entdecken Sie die technologisch führenden Schweißsteuerungen und Mittelfrequenz-Schweißtransformatoren von Bosch Rexroth.

PRI7000 – Die Benutzeroberfläche für die PRC7000

GUI

PRI7000 zur Programmierung, Bedienung und Diagnose der PRC7000.

Mittelfrequenz-System PRC7000

Steuerungen

Mittelfrequenz-System PRC7000 für Punkt- und Buckelschweißapplikationen.

Systemkomponenten der Schweißsteuerung PRC7000

Systemkomponenten

Zur Erweiterung der funktionalen Möglichkeiten der Schweißsteuerung.

Mittelfrequenz-Schweißtransformatoren

Mittelfrequenz-Schweißtransformatoren

Optimiert für mehr Leistung und Effizienz beim Widerstandsschweißen.

Resistance Welding - Blog-Artikel

News und Trends

In unserem Blog finden Sie Einblicke und Wissenswertes rund um Lösungen für das Widerstandsschweißen von Bosch Rexroth.

Neue Blog-Artikel

Whitepaper: Schweißen ist nicht gleich Schweißen

Das nächste Level des Widerstandspunktschweißen

Flexibilität, Effizienz, Nachhaltigkeit, Prozessstabilität – diese Themen treiben Sie um? Die richtige Widerstandspunktschweißtechnik und unser Know-how auf diesem Gebiet helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Das Whitepaper "Schweißen ist nicht gleich Schweißen – Das nächste Level des Widerstandspunktschweißen" zeigt Ihnen beispielsweise, wie die neuesten Verfahren den Leichtbau unterstützen und damit die Reichweite von E-Fahrzeugen erhöhen können. Neugierig?

Fordern Sie jetzt das exklusive Whitepaper an!

Schweißwerkstatt
Zwei Personen im Gespräch über das ganzheitliche und zukunftsorientierte Portfolio von Bosch Rexroth für das Widerstandsschweißen

Kontaktieren Sie uns.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

service@boschrexroth.at

Kontaktformular