Case Study

Qual è la migliore dimostrazione di quello che possono fare i sistemi di azionamento Hägglunds? I risultati che gli altri hanno ottenuto utilizzandoli. Scopri come i nostri clienti hanno ottenuto eccellenza, risparmio sui costi e successo grazie alle soluzioni Hägglunds.

 

 

Referenze dei clienti

Una chiusa che si apre nella città di Amburgo

Ad Amburgo è cambiata la corrente grazie agli azionamenti Hägglunds delle chiuse

LSBG Hamburg è l'autorità responsabile per le strade, i ponti e le vie d'acqua nella città di Amburgo, in Germania. Tra le risorse più critiche della città vi sono le paratoie, in particolare quelle della chiusa centrale di Schaartor (Schaartorschleuse). Con i nuovi sistemi di azionamento idraulico, le paratoie della chiusa entrano in una nuova era di affidabilità.

Riferimenti
Due motori Hägglunds rossi su una pressa di lavaggio in una cartiera

Più affidabilità con gli azionamenti idraulici nelle applicazioni critiche

In una cartiera, i motori idraulici possono essere installati praticamente ovunque. La cartiera di Husum non manca di esempi al riguardo. Gli azionamenti Hägglunds sono installati in applicazioni di classe A, dove il fermo di una macchina comporterebbe perdite di produzione costose.

Riferimenti
Un motore Hägglunds rosso su un frantumatore di coke petrolifero

Prestazioni ineguagliabili per un riciclaggio difficile

Jülch GmbH è un'azienda di punta nel riciclaggio di grandi pezzi di coke petrolifero per raffinerie anche grazie agli azionamenti idraulici Hägglunds di Bosch Rexroth che garantiscono prestazioni e affidabilità senza pari. I frantumatori, progettati per una durata minima di 20 anni, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, riducendo al minimo i tempi di fermo e frantumando in modo efficiente pezzi di coke indurito.

Riferimenti
Due uomini con caschi di sicurezza in piedi di fronte a un motore Hägglunds rosso.

La flessibilità della soluzione di Hägglunds consente di avviare il sistema rapidamente

Domsjö Fabriker ha vissuto due settimane drammatiche, quando si è rotto un riduttore di una lavatrice a tamburo per la cellulosa nell'impianto di sbiancamento della fabbrica. Grazie a un'ottima collaborazione, a un forte impegno e a un grande lavoro di squadra, la produzione è potuta riprendere più rapidamente di quanto si fosse temuto.

Riferimenti
I sistemi di azionamento Hägglunds sono indispensabili per PTE

I sistemi di azionamento Hägglunds sono indispensabili per PTE

PTE è un produttore leader di mescole per gomma. Grazie ai sistemi di azionamento Hägglunds l’azienda si è potuta creare le basi per avere successo in un mercato globale in continua evoluzione.

Riferimenti
Gli azionamenti Hägglunds aiutano Genan incrementare la produttività e prolungare il ciclo di vita dei pneumatici

Gli azionamenti Hägglunds aiutano Genan incrementare la produttività e prolungare il ciclo di vita dei pneumatici

Dagli anni '90, Genan recupera la gomma dalle discariche garantendone un utilizzo produttivo grazie ai sistemi di azionamento Hägglunds di Bosch Rexroth.

Riferimenti
LKAB Hägglunds

Efficienza nel settore minerario. Una visione approfondita

LKAB Malmberget sta ottenendo buoni risultati, nonostante l’accesa concorrenza dei giacimenti a cielo aperto presenti in varie parti del mondo. I risultati si spiegano con l’elevato livello di efficienza e l’alta qualità del prodotto combinati con un'elevata sensibilità ambientale e un personale altamente qualificato.

Riferimenti
Affidabilità degli argani grazie a Hägglunds

Affidabilità degli argani grazie a Hägglunds

Scopri come i vantaggi dell’idraulica con i motori Hägglunds contribuiscono a incrementare la produttività dei sistemi JonRie InterTech

Riferimenti
La soluzione vincente nella miniera di Aitik

La soluzione vincente nella miniera di Aitik

Nella miniera di Aitik i sistemi di azionamento Hägglunds si sono rivelati vincenti. La soluzione di azionamento Bosch Rexroth prevedeva due motori CBm Hägglunds per alimentatore a piastre. La soluzione, molto apprezzata, ha soddisfatto in pieno i requisiti iniziali.

Riferimenti
La soluzione vincente nell’industria dello zucchero

La soluzione vincente nell’industria dello zucchero

Lo zuccherificio brasiliano Usina Ferrari ha grande fiducia negli azionamenti diretti idraulici Hägglunds per la macinazione delle canne. Negli ultimi dieci anni l’affidabilità dei sistemi di azionamento Hägglunds hanno consentito all’azienda di incrementare il business ed espandersi.

Riferimenti
McLanahan Corporation

Affidabilità customizzata con le soluzioni di azionamento Hägglunds

McLanahan Corporation è un’azienda leader globale nella fornitura di soluzioni di processo per svariati settori, tra cui l'estrazione e i processi di lavorazione nel settore minerario. Tra le forniture più recenti dell'azienda spicca un sistema di alimentazione per frantumatori equipaggiati con sistemi di azionamento idraulico Hägglunds di Bosch Rexroth.

Riferimenti
Motore CBm Hägglunds presso Eurorubber

L’upgrade degli azionamenti assicura il massimo livello di performance in Eurorubber

Nell’ottica del perseguimento del massimo livello di performance e affidabilità, il produttore italiano di gomma Eurorubber ha scelto le soluzioni Hägglunds per l’upgrade di un miscelatore interno. La partnership risale a 25 anni fa e ha l’ambizione condivisa di raggiungere il massimo livello di performance.

Riferimenti
Trinciatrice Weima con motore Hägglunds

Una scelta sostenibile per le trinciatrici Weima

La tedesca WEIMA è l’azienda numero uno al mondo nel settore del riciclaggio. Sebbene tutte le apparecchiature WEIMA siano costruite nell’ottica della sostenibilità, il ciclo di vita delle trinciatrici è particolarmente impegnativo. Con i sistemi di azionamento idraulico Hägglunds, WEIMA ha trovato una soluzione duratura.

Riferimenti
Draga aspirante

Una partnership alla ricerca dell’oro

Potenza eccezionale e bassa inerzia sono state le caratteristiche chiave che hanno determinato la scelta del produttore olandese di argani Marotechniek nell’equipaggiamento di una grande draga aspirante da utilizzare nell’estrazione dell’oro. Una partnership di successo con Hägglunds assicura una lunga durata al cliente di Marotechniek.

Riferimenti
Agitatore con motore CA Hägglunds

Il turno di Futamura: I nuovi azionamenti assicurano la produzione nel Regno Unito

Fondata in Giappone nel 1950, Futamura è oggi un’azienda leader nel mondo nel campo dei film per imballaggi rinnovabili. Nel suo stabilimento di produzione in Cumbria, nel Regno Unito, l'azienda sta perseguendo un rinnovamento di tipo diverso, con la sostituzione di 10 azionamenti per agitatori obsoleti con i sistemi Hägglunds ad azionamento diretto idraulico di Bosch Rexroth.

Riferimenti
Rimorchiatore con azionamento Hägglunds per argano

Assistenza potente in più di un modo

I rimorchiatori di Damen Shipyards richiedono argani affidabili azionati da motori potenti. “Vogliamo il meglio del meglio, ma ad un prezzo competitivo. I motori Hägglunds soddisfano entrambi i criteri”, spiega André de Bie, senior designer di Damen. Il loro ultimo progetto TUG 2.1 è la prova di una partnership altamente efficace.

Riferimenti