L자형으로 배치된 여러 수동 워크스테이션과 공급 시스템. 의자 4개 중 2개에 작업자가 앉아 있습니다. 배경에는 롤 피더와 리턴 장치가 보입니다. 워크스테이션에는 그립핑 컨테이너, 작업 장비, 정보 게시판이 구비되어 있으며, 선반 시스템과 그립핑 컨테이너를 통해 자재가 공급됩니다. 개별적으로 구성 가능한 워크스테이션

Bosch Rexroth의 워크스테이션 솔루션은 최고의 적응성을 자랑합니다. 구조와 기능을 여러분의 공정 및 요구 사항에 완벽하게 맞출 수 있어 생산 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다.

개별 워크스테이션 솔루션 설계

고객의 효율적인 생산을 위한 Rexroth의 프레임워크

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 작업 중인 직원

서비스 및 프로세스

당사는 MTpro 계획 소프트웨어를 사용하여 실행 프로세스 전체를 지원합니다. 또한, Lean 생산 프로세스 전체를 안내합니다. Bosch Rexroth의 짧은 배송 시간 및 프로세스 유연성으로 형성된 MPS 철학은 Lean 생산에 관한 고객의 생각을 낭비 요소 없이 실제로 구현할 수 있도록 돕습니다.

EcoFlow, Lean, ESD가 수동으로 연결된 Bosch Rexroth 워크스테이션.

Lean 제조

워크스테이션, 자재 공급 및 연결이라는 수동 생산 시스템의 세 가지 기둥을 기반으로 고객은 워크스테이션뿐 아니라 생산 라인 전체를 구성할 수 있습니다. 이러한 생산 라인은 작업 내용에 빠르게 적응하고 매우 효율적인 방식으로 작업하며 "Lean" 원칙에 따라 낭비 요소를 방지할 수 있습니다.

워크벤치 앞에 서 있는 남성

인체공학

인체공학적 워크스테이션 설계는 생산 중 낭비 요소를 줄이는 데 결정적인 역할을 담당합니다. 인체공학적 측면에서 바라본 핵심 요소는 작업자입니다. 이것이 바로 워크스테이션에 작업자를 맞추는 것이 아니라, 각 작업자에게 맞춰 Bosch Rexroth의 워크스테이션을 설계하는 이유입니다.

Bosch Rexroth ESD 픽토그램

ESD 보호

정전하는 다양한 자재에서 발생하는 마찰이나 전기장의 영향으로 생성되는 전하로 인해 발생합니다. 이는 민감한 부품의 방전, 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. 당사는 다양한 제품을 제공하여 ESD가 초래할 수 있는 손상으로부터 고객의 제품을 보호합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

프로젝트 시작 및 문의

1. 저는 Bosch Rexroth에서 주문해 본 적이 없습니다. 주문 절차가 간편한가요?
네, 절차는 의도적으로 간단하게 구성되어 있습니다. 저희는 모든 유형의 요청을 신속하고 솔루션 중심의 방식으로 처리합니다. 인체공학적 워크스테이션에 대한 문의는 인증된 파트너 네트워크를 통해 신속하고 고객 맞춤형으로 처리되며, 이를 통해 현지에서 효율적인 지원을 보장합니다.

2. 제가 본 인체공학적 워크스테이션 응용 분야가 마음에 듭니다. 어떻게 진행하면 되나요?
Bosch Rexroth는 수많은 워크스테이션 응용 분야를 성공적으로 수행해 왔습니다. Bosch Rexroth에 직접 문의 하시면 됩니다. 여러분의 요청은 즉시 Bosch Rexroth의 자격을 갖춘 파트너 중 한 곳으로 전달되며, 해당 파트너가 신속하게 연락을 드려 맞춤형 워크스테이션 적용을 진행해 드릴 것입니다.

3. 결정하기 전에 참고할 만한 사례 프로젝트가 있나요?
전 세계 고객사와 함께 성공적으로 완료한 수많은 프로젝트가 있습니다. Bosch Rexroth의 파트너사는 인체공학적 워크스테이션이 직원의 건강과 업무 효율을 어떻게 지속 가능하게 개선했는지에 대한 사례와 참고 자료를 기꺼이 보여드릴 것입니다.

4. 매우 구체적인 요구 사항이 있습니다. 개인 상담을 받을 수 있나요?
맞춤형 상담은 Bosch Rexroth 서비스의 핵심입니다. 여러분의 개별적인 과제는 Bosch Rexroth의 강점입니다. Bosch Rexroth에 문의 해 주시면, 전문 파트너사 중 한 곳으로 요청 사항을 전달해 드립니다.

부가가치와 효율성

5. 왜 Bosch Rexroth의 인체공학적 워크스테이션을 선택해야 하나요? 주요 이점은 무엇인가요?
Bosch Rexroth의 인체공학적 워크스테이션은 모듈성과 안정성으로 정평이 난 검증된 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일 시스템을 기반으로 합니다. 최대의 적응성, 지속 가능한 건강 및 생산성 향상, 그리고 손쉬운 통합의 이점을 누리실 수 있습니다.

6. 인체공학적 워크스테이션은 생산성 향상에 어떻게 도움이 되나요?
인체공학적으로 설계된 워크스테이션은 피로와 잘못된 자세를 줄여주어 집중력과 지구력을 높여줍니다. 공구와 자재를 최적의 위치에 배치하면 자재를 집는 거리가 줄어들어 효율성이 높아집니다.

7. 다른 소재에 비해 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일의 장점은 무엇인가요?
Bosch Rexroth의 알루미늄 프로파일은 가볍고, 매우 강하며, 부식에 강합니다. 빠른 설계가 가능하고, 미적으로도 매력적이며, 추후 조정에 있어 최고의 유연성을 제공합니다. 또한 완전히 재활용이 가능합니다.

적응성 및 액세서리

8. 워크스테이션을 직원 개개인의 체형에 맞게 조정할 수 있나요?
네, 개별적인 적응성은 Bosch Rexroth 시스템의 핵심 기능입니다. 높이 조절이 가능한 테이블 상판, 회전식 모니터 거치대, 유연한 선반 덕분에 Bosch Rexroth 워크스테이션은 각 직원의 체형과 작업 스타일에 최적화되어 조정될 수 있습니다.

9. Bosch Rexroth에서는 조명, 선반, 공구 거치대 등의 액세서리도 제공하나요?
네, Bosch Rexroth의 광범위한 액세서리 라인업은 모든 요구 사항을 충족합니다. 조명부터 서랍, 의자, 공구 거치대에 이르기까지 모든 것이 Bosch Rexroth 시스템에 모듈식으로 적용 가능합니다.
Rexroth Store 에서 Bosch Rexroth의 모듈식 부품과 액세서리에 대해 확인해 볼 수 있습니다.

10. 다양한 작업(조립, 검증, 포장)을 위한 워크스테이션이 필요합니다. Bosch Rexroth는 맞춤형 솔루션을 제공하나요?
Bosch Rexroth의 모듈식 시스템을 통해 워크스테이션을 특정 작업의 요구 사항에 정확히 맞출 수 있습니다. 여러분과 파트너사와 협력하여 모든 작업에 이상적인 워크스테이션을 구성해 드립니다.

11. 유연한 응용 분야를 위한 이동식 인체공학적 워크스테이션도 있나요?
네, 이동식 모델도 제공합니다. 고품질 바퀴와 필요한 경우 독립적인 전원 공급 장치를 갖춘 이 워크스테이션은 사용에 있어 최고의 유연성을 제공합니다.

Lean 생산, ESD 보호 및 통합

12. 이 워크스테이션은 Lean 생산 및 스마트 팩토리(Industry 4.0)에 적합한가요?
Bosch Rexroth의 워크스테이션 시스템은 모듈식 설계로 되어 있어 Lean 개념 에 원활하게 통합될 수 있습니다. 또한, 통합 제어 시스템 및 보조 시스템과 같은 연결성 및 디지털화 솔루션을 제공합니다.

13. Bosch Rexroth의 워크스테이션은 ESD도 갖출 수 있나요?
Bosch Rexroth는 전도성 워크스테이션부터 접지 구조에 이르기까지 정전기 방전을 방지하도록 특별히 설계된 ESD 준수 워크스테이션 솔루션 도 제공합니다.

14. 기존 홀 구조에 통합하는 것은 어떤 방식으로 수행되나요? 다시 빌드해야 하나요?
일반적으로 다시 빌드할 필요는 없습니다. Bosch Rexroth의 시스템은 기존 인프라에 유연하게 통합되도록 설계되었습니다. 모듈식 구조 덕분에 개조 작업이 최소화되며 단계적으로 구현할 수 있습니다.

15. 워크스테이션의 조립이나 분해는 얼마나 복잡한가요?
Bosch Rexroth의 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템 덕분에 조립과 분해는 매우 간단하며 최소한의 공구만 필요합니다. 개조, 확장 또는 재배치는 빠르고 유연하게 수행할 수 있습니다.