Görüntü, ucunda bir çengel ve başında bir delik bulunan beyaz renkli stilize bir pini göstermektedir. Yatay olarak, çeşitli otomasyonlu rehberli araç ve manuel forklift modeli görülebilmektedir. Pinin deliğinde, bir forklift aracı vardır. Forkliftlerinizin Seviyesini Yükseltin

Rexroth ROKIT Locator – Manual olarak çalıştırılan forkliftler için esnek lokalizasyon yazılımınız

Bize ulaşın
İki forklift, direksiyonun yanında bir monitör ve SEP Logistik AG logosu bulunan bir depo. SEP Logistik AG ve ROKIT Locator ile %30 daha fazla verimlilik

Öncü yenilikçi depo yönetimi çözümleri sağlayıcılarından SEP Logistik AG, tüm forklift filosunun gerçek zamanlı konumlandırılması için RELAG forklift yönetim sistemini ROKIT Locator ile genişletiyor. Bu, taramasız iş akışlarını, optimum sipariş yönlendirmesini ve iş gücü kaynaklarında %30’a varan tasarruf sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Forkliftler için gerçek zamanlı konum takibi

Forkliftler gibi manuel olarak sürülen araçlar için kullanışlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Bosch Rexroth'tan lokalizasyon yazılım ROKIT Locator ile arayışınız sona eriyor. Manuel ve otonom araçların karma kullanımında, lazer lokalizasyon daha büyük şeffaflık ve optimize malzeme nakliyesi ve depo süreçleri için temeli oluşturuyor. Mevcut sistemlere esnek entegrasyon seçenekleri, donanımdan bağımsızlık, WMS, ERP ve forklift kontrol sistemlerinin yanı sıra kolay devreye alma ve sezgisel kullanım sayesinde, ROKIT Locator ile geliştirme ve uygulama çabalarınızın yanında son müşterilerinizin servis ihtiyaçlarını da azaltabilirsiniz. Kanıtlanmış Bosch Rexroth teknolojisine güvenin ve çeşitli endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki müşteriler tarafından dünya çapında binlerce kez kullanılan yerelleştirme yazılımından yararlanın.

Lazer tabanlı lokalizasyon ve haritalama yazılımı

Rexroth ROKIT Locator, forklift filonuzun eşzamanlı konumlandırılması ve dinamik ortamların haritalanması (SLAM) için lazer tabanlı bir yazılımdır. Güçlü algoritma, araca takılı ikiye kadar lazer tarayıcıdan gelen bilgileri kullanarak doğal ortamı güvenilir bir şekilde yakalar ve haritalar (natural feature navigation). Ayrıca, gerçek zamanlı konum sistemi (RTLS), sürüş sırasında ortamdaki değişiklikleri otomatik olarak algılar, çevrenin dijital haritasını sürekli olarak günceller ve ardından bu haritayı tüm ROKIT Locator filosunun kullanımına sunar (otomatik harita güncelleme). Lokalizasyon, güvenilir, sağlam ve bir santimetre içerisinde doğrudur – reflektör veya işaretleyici kullanılmaz. Açık alanlar gibi özel durumlarda, tekerlek dönüşü (tekerlek odometri füzyonu) gibi ek sensör verileri isteğe bağlı olarak hesaba katılabilir.

Forklift filonuzun verimliliğini maksimuma çıkarın

Forkliftler ve mallar için bir iç mekan ve dış mekan gerçek zamanlı konum sistemi (RTLS), bir forkliftin ve/veya AGV filo yönetim sisteminin (karma filo) konum takibi için en önemli ön şarttır. Forkliftin ve paletler, tel kafesli paletler veya kağıt rulolar gibi hareketli malların kesin olarak takip edilebilmesinin (takip ve izleme) yanı sıra otomatik sipariş almayı ve otomatik envanterleri de sağlayarak depolama ve alma sırasındaki hataları önler ve arama çabalarını azaltır. Buna ek olarak, forkliftlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, otomatik tarama işlemleri ve boş çalışmaların sayısında azalma yoluyla maliyet tasarrufları ve verimlilik artışı için potansiyel sunar.

Hızlı ve kolay kurulum

Gerçek zamanlı konum takibi ve haritalama yazılımının hızlı ve kolay kurulumu ve güvenilir çalışması sayesinde, manuel forkliftlerinizin konumunu belirleme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Örneğin vardiya değişimi nedeniyle bir aracın yeniden başlatılmasından sonra bile ROKIT Locator mevcut konumu zaman kaybetmeden otomatik olarak bulur. Ayrıca blok ve yüksek raflı depolarda olduğu gibi değişen ortamlara esnek adaptasyon, tüm forklift filonuz için otomatik harita güncellemeleri sağlar.

  1. Bir forklifti seçtiğiniz bir lazer tarayıcıyla donatın veya yenileyin.
  2. aXessor grafik kullanıcı arayüzüyle ROKIT Locator'ı her forklifte kolayca ve hızla kurun.
  3. Gerçek zamanlı lokalizasyonu forklift rehberlik sisteminize (FGS), depo yönetim sisteminize (WMS), işletme kaynak planlama (ERP) veya depo yürütme sisteminize (WES) bağlayın.
  4. Çevrenin bir haritasını görsel olarak kaydetmek için aXessor'u kullanın - tüm konum verileri WMS'de gerçek zamanlı olarak hemen sunulabilir.

Forkliftler için gerçek zamanlı konum takibi örneği

Lokalizasyon yazılımının özellikleri ve avantajları

Grafik kullanıcı arayüzü aXessor, gereken süre, katedilen kilometre ve ortalama sürüş hızı dahil, çevre alanın bir dijital haritasının tamamlanmasını gösteriyor.

Ekspres haritalama

Hiçbir altyapı uyarlaması veya uzman bilgisine gerek kalmadan ortamınızın haritasını tek bir tıklamayla çıkarın.

Bir depoyu gösteren beyaz yapılar bulunan mavi ızgara harita. Bir noktada bir konumlandırma pini ve parlayan bir nokta vardır. Etrafındaki yapı kırmızı renkte. Altında şu yazıyor: Initial localization without prior knowledge.

İlk lokalizasyon

ROKIT Locator, bir konum değişikliğinden sonra kendini otomatik olarak bulabilir.

Bir depo ortamını belirten beyaz yapılar, mavi bir ızgara zemin üzerinde gösteriliyor. Her biri parlayan bir nokta üzerinde dolaşan üç konumlandırma pini yapılar arasında dağıtılmış. Noktanın etrafındaki yapılar kırmızı renkte. Bir noktada, yapılar renk değiştiriyor ve bu nedenle açık mavi renkte parlıyor. Altında şu yazıyor: Automatic map update for all vehicles.

Otomatik harita güncellemesi

Gerçek zamanlı konum sistemi, ortamdaki değişiklikleri otomatik olarak algılar, dijital haritayı sürekli olarak günceller ve tüm ROKIT Locator filosuyla paylaşır.

Bir mavi ızgara harita, üst üste binmiş iki koordinat sistemini ve referans noktalarını gösteriyor.

Referans Hizalama

ROKIT Locator Haritası, mevcut koordinat sisteminizle kolayca hizalanabilir.

Grafik kullanıcı arayüzü aXessor, bir deponun yapılarının görülebildiği siyah bir üçgeni gösteriyor. Arkadaki yapılar beyaz, öndekiler açık mavi renkte. Bu alan Bölge_1 olarak tanımlanıyor. Yapıların arasından dolaşan bir mavi güzergah görebiliyorsunuz. Bu güzergah, bir ok başında sona eriyor.

Harita genişletme

Gerçek zamanlı sistemimiz, kullanıcıların mevcut ROKIT Locator haritalarını genişletmelerini ve harita bölgelerini değiştirmelerini sağlar.

Bölünmüş bir ekran, ızgara çizgileri bulunan iki siyah zemini gösteriyor. Her biri eş bir güzergahı ve bir ok başını gösteriyor. Solda yalnızca birkaç kırmızı yapı görülebilirken, sağda hem mavi hem de kırmızı yapılar görülebiliyor.

İkili lazer

Uygulamaya ve ihtiyaca bağlı olarak, ROKIT Locator iki taneye kadar lazeri destekleyebilir. Bu, AGV'nin sağlamlığını pekiştirir.

Bir beyaz grafik kullanıcı arayüzü, çevrenin siyah bir haritasını ızgara çizgileriyle birlikte gösteriyor. Beyaz depo yapıları görülebiliyor. Bunun üzerinde bir kırmızı eksen artısı var. X ve Y eksenleri için koordinatlar sağda gösteriliyor.

Manuel harita hizalama

Dijital depo haritanızı, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun kaydırmalarla ve döndürmelerle ayarlayın.

Izgaralı bir koyu mavi dikdörtgen ve iki siyah üçgen, beyaz bir grafik yüzey üzerinde görülebiliyor. Lazer hakkında çeşitli detaylar bunun yanında görünüyor.

Maskeleme

ROKIT Locator sensör verilerinde araç konturlarını gizlemeyi olanaklı kılıyor.

Depolama ortamları üç bölümlü bir görüntüde görülebiliyor. Solda bazı beyaz yapılar görülebiliyor. Bunların üzerinde "lidar sensor only" (yalnızca lidar sensör) yazıyor. Ortada, üzerlerinde "lidar sensor and wheel odometry" (lidar sensör ve tekerlek odometrisi) yazan ve sağda bir AGV'nin bulunduğu bir gri zemin olan birkaç yapı görülebiliyor yalnızca. Bunun üzerinde "comparison to simulated data" (simülasyonlu verilerle karşılaştırma) yazıyor.

Tekerlek odometri füzyonu

Açık alanlar gibi özel durumlarda, ek sensör kaynakları isteğe bağlı olarak entegre edilebilir. Kaydedilen lazer verileri ardından örneğin tekerlek dönüşlerinden gelen tahmini araç hareketiyle birleştirebilir.

Beyaz bir grafik kullanıcı arayüzünün üzerinde ızgara çizgileri olan siyah bir dikdörtgen zemin görülüyor. Üzerinde, bir depolama ortamının kırmızı ve beyaz yapıları var. Ortada bir güzergahın yukarı doğru gittiği mavi bir ok var. Yukarıda yolun yarısında Yer İşareti_1 etiketli bir işaretleyici var.

Görsel kayıt

Görsel kayıt, canlı haritalama yoluyla karmaşık kullanım durumlarının hizmete alınmasını destekler.

Beyaz bir grafik yüzeyin üzerinde ızgara çizgileri olan siyah bir dikdörtgen görülüyor. Bunun üzerinde, bazıları kırmızı veya mavi olan beyaz yapılar var. Ortada, bir kutuda bir ok var. Bunun sağında "Laser Calibration" (Lazer Kalibrasyon) yazıyor. Bunun altında bir giriş maskesi var.

Oto kalibrasyon

Daha da kolay devreye alma için oto kalibrasyon: Bu işlevle, mevcut sensörler birbirlerine otomatik olarak kalibre edilebilir.

Beyaz bir grafik kullanıcı arayüzünün üzerinde ızgara çizgileri olan siyah bir kare ve beyaz ve kırmızı yapıların yanı sıra yeşil bir ok görülüyor. Mesajlar sağda görüntüleniyor.

Gerçek zamanlı teşhis bilgileri

Gerçek zamanlı teşhis bilgileri sizin için görselleştirilir. Ayrıca Event Center (Olay Merkezi) bildirimlerini ROKIT Locator teşhis mesajlarını içerecek şekilde genişlettik.

Beyaz bir grafik kullanıcı arayüzünün üzerinde ızgara çizgileri olan siyah bir kare ve beyaz ve kırmızı yapılar görülüyor. Güzergah olan yeşil bir ok, ROKIT_Locator_Müşteri_1'i gösteriyor. Sensör verileri veya harita güncellemeleri gibi lokalizasyon ayrıntıları sağda listeleniyor.

Genişletilmiş lokalizasyon ayrıntıları

Grafik kullanıcı arayüzünün canlı görünümünde, parametreleri daha iyi anlamak için genişletilmiş ROKIT Locator lokalizasyon verilerine ve bilgilerine ilişkin bir görsel genel bakış edinin.

Üçü beyaz ve bir tanesi mavi renkli olan dört kutulu mavi zemin. Resim, modülerlik temasına dayanıyor.

Forkliftleriniz için maksimum esneklik

ROKIT Locator'ı kendi ihtiyaçlarınıza göre kullanın. Manuel forkliftler gibi çeşitli araç tiplerinin yanı sıra lojistik ve üretim gibi geniş çeşitlilikte endüstrilerde ve uygulama alanlarında kullanılabilir. Yazılım WMS, ERP ve forklift rehberlik sistemlerinden bağımsızdır ve sayısız lazer tarayıcı tipini ve konumu ve ayrıca çeşitli endüstriyel bilgisayarları destekler. ROKIT Locator Linux sistemleri için yayınlanmıştır ve Docker üzerinden dağıtılır.

Mavi zemin üzerinde beyaz bir kronometre ve kronometrenin önünde sağ yukarıya dönük bir ok.

Deponuzda daha fazla verimlilik

ROKIT Locator kullanmak hiçbir altyapı uyarlaması yapılmasını gerektirmez. Lokalizasyon yazılımını çalıştırmak kolaydır ve forkliftinizin ve mallarınızın hareket halindeyken mutlak takibini (takip et ve izle) yapmanın ve ayrıca otomatik rezervasyon ve envanter işlemlerini sağlamanın yanı sıra depolama ve geri alma sırasında hataları azaltmaya yardım eder. Buna ek olarak, forkliftlerin izlenmesi, otomatik tarama işlemleri ve boş çalışmaların sayısında azalma yoluyla maliyet tasarrufları ve verimlilik artışı için potansiyel sunar.

Beyaz bir kutuya tıklayan açık mavi bir el simgesinin bulunduğu mavi zemin.

Yüksek derecede kullanılabilirlik

Kullanıcı arayüzü aXessor ROKIT Locator'a merkezi erişim sağlar. Lokalizasyon yazılımının hızlı ve kolay devreye alınmasını sağlar ve basit, verimli filo yönetimi sunar. Teşhis ve lokalizasyon bilgileri sizin için gerçek zamanlı olarak görselleştirilir. Sadece birkaç tıklamayla, ortamınızı haritalayabilir ve haritalarınızı genişletebilir veya yenileriyle değiştirebilirsiniz. ROKIT Locator Haritası, mevcut koordinat sisteminizle kolayca hizalanabilir.

ROKIT Locator.Box – Kutudan çıktığı gibi lokalizasyon

Artık saf yazılım çözümü olarak ROKIT Locator veya ROKIT Locator.Box arasında seçim yapabilirsiniz – kompakt bir endüstriyel bilgisayarda kullanıma hazırdır. ROKIT Locator.Box, lazer lokalizasyon yazılımımızın mobil robotlarınıza rahat ve kullanışlı entegrasyonu için yapılmıştır. Önceden yüklenmiş ve lisanslı bir ROKIT Locator yazılımı, tam destekli bir işletim sistemi ve endüstri sınıfı, çok kompakt ve güçlü, yüksek performanslı bir endüstriyel bilgisayardan (Pokini F2) oluşuyor.

Tek Sayfada

ROKIT Locator’a bir ilk genel bakış edinin

PDF’İ İndİrİn

Ücretsiz deneme talep edin

Rexroth ROKIT Locator'ı kendi uygulamanız için sahada test etme fırsatını size sunuyoruz ve size destek sağlıyoruz. Lütfen isteğinizi bize iletmek için iletişim formunu kullanın.

İsteği gönder
Resimler, sohbet eden iki adamı göstermektedir. Adamlardan biri, beyaz bir gömlek ve gri pantolon, diğeri koyu bir takım elbise, beyaz gömlek ve kravat giymektedir. Arka planda, bir üretim tesisini görebilmektesiniz.

İlginizi çekti mi?

Rexroth ROKIT ve tek tek ROKIT bileşenleri hakkındaki sorularınızı yanıtlamayı dört gözle bekliyoruz.

Bİziİle İletİşİme geçİnİz

ROKIT Haberleri

K.Hartwall'ın A-Mate AGV'leri bir fuar salonunda hareket ediyor

K.Hartwall & ROKIT: Konseptten uygulamaya rekor sürede

K.Hartwall, ROKIT Locator ve ROKIT Navigator kullanarak A-MATE® AMR'lerin entegrasyon çabasını büyük ölçüde azaltıyor. VDA 5050 standardına uygun sorunsuz entegrasyon ve sadece bir haftada devreye alınma, müşteri projelerinde verimlilik için yeni standartlar belirliyor.

İki forklift, direksiyonun yanında bir monitör ve SEP Logistik AG logosu bulunan bir depo.

SEP Logistik AG ve ROKIT Locator ile %30 daha fazla verimlilik

Öncü yenilikçi depo yönetimi çözümleri sağlayıcılarından SEP Logistik AG, tüm forklift filosunun gerçek zamanlı konumlandırılması için RELAG forklift yönetim sistemini ROKIT Locator ile genişletiyor. Bu, taramasız iş akışlarını, optimum sipariş yönlendirmesini ve iş gücü kaynaklarında %30’a varan tasarruf sağlar.

Mavi renkte içeriden bir depo grafiği. Odak noktası forkliftler ve mobil robotlar gibi çeşitli araçlardır. Mobil robot merkezdedir ve ışıklandırılmıştır.

Mobil robotlar oluşturmak artık çok kolay

Robotik ve otomasyon bileşenlerinden oluşan modüler çözüm setinin mobil robotlarınızın geliştirilmesini nasıl basitleştirdiğini ve hızlandırdığını öğrenin.

Üstten görünümlü harika bir üretim sahası ve "Rexroth ROKIT Locator - Mobil robotlar için lokalizasyon yazılımı" şeklinde bir başlık

ROKIT Locator Noblelift'te kullanımda

Rexroth ROKIT Locator'ın Noblelift'in APT, PS10 ve RT20 mobil robotlarında nasıl kullanıldığını izleyin.

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta Yeni İş Şefi) ve bir moderatör, ROKIT ve ctrlX AUTOMATION sergisinin önünde durarak ROKIT motoru anlatıyor.

Robotik Web Yayını – 4. Bölüm

ROKIT ve ctrlX AUTOMATION'dan yenilikçi robotikler ve otomasyon kitiyle mobil robot oluşturmanın neden hiç bu kadar kolay olmadığını öğrenin.

Robotik web yayını – 3. Bölüm

Robotik web yayını – 3. Bölüm

ROKIT Locator'ın yeni özelliklerinin yanı sıra ROKIT Motor ve ROKIT Navigator'ın geliştirilme durumuna ilişkin en son görüşleri edinin.

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Rexroth ROKIT bileşenlerimiz hakkında en son haberleri alın

"Uzmanı Arayın" Podcast - 2. Bölüm

"Uzmanı Arayın" Podcast – 2. Bölüm

Uzmanlarımız Çin intralojistiği ve robotik pazarının yanı sıra ROKIT Locator hakkında konuşuyor

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

“Intralogistics Software” kategorisinde ödüle layık görülen lazer lokalizasyon yazılımı

Uzmanı Arayın ve Podcast başlık kutuları, telefon alıcı simgesiyle birlikte görüntülenir.

"Uzmanı Arayın" Podcast – 1. Bölüm

Uzmanlarımız, ROKIT Locator hakkında fikir alışverişinde bulunur ve sorularınızı yanıtlar

Jörg Heckel (Bosch Rexroth'ta Intralojistik Robotik Proje Direktörü) ve Christopher Parlitz (grow platform GmbH şirketinde İntralojistik Robotik Geliştirme Başkanı) Locator hakkında konuşuyor

Robotik Web Yayını – 1. Bölüm

Uzmanlarımız ROKIT Locator hakkında konuşuyor

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta İntralojistik Robotik Proje Direktörü), Thomas Fechner (Bosch Rexroth'ta Yeni Ürün Alanı Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve Jackson Zhang (Geek+ Europe'da Başkan Yardımcısı) lokalizasyon yazılımı Locator ile ilgili işbirliği anlaşmasını imzaladılar.

Bosch Rexroth ve Geek+ Robotikte Güçlerini Birleştiriyor

Yenilikçi lojistik robotik çözümlerinin küresel geliştiricisi, Bosch Rexroth lokalisazyon yazılımıyla ortak oluyor