Wie lässt sich am besten zeigen, was Hägglunds Antriebssysteme leisten können? Indem man sich ansieht, welche Erfolgsprojekte mit ihnen bereits realisiert wurden. Lesen Sie hier, wie andere Kunden mit Hägglunds Lösungen Potenziale genutzt, Kosten eingespart und Erfolge eingefahren haben.

 

 

Kundenreferenzen

Schleusenöffnung in der Hansestadt Hamburg

„Gezeitenwende“ in Hamburg dank Hägglunds Schleusentor-Antrieben

Der LSBG Hamburg ist der für Straßen, Brücken und Gewässer in Hamburg zuständige Landesbetrieb. Zu den wichtigsten Einrichtungen der Stadt zählen ihre Schleusentore – insbesondere die Tore der zentralen Schaartorschleuse. Mit neuen Hydraulikantriebssystemen beginnt eine neue Epoche der Zuverlässigkeit bei den Schleusentoren.

Referenzen
Two red Hägglunds motors on a wash press in a paper mill

Höhere Zuverlässigkeit durch Hydraulikantriebe in kritischen Anwendungen

Hydraulikmotoren können fast überall in einer Zellstoff- und Papierfabrik installiert werden. An Beispielen mangelt es in der Husumer Mühle nicht. Hägglunds Hydraulikantriebe werden in Anwendungen der Klasse A installiert – überall dort, wo Produktionsverluste aufgrund von Maschinenausfällen schnell zu hohen Kosten führen würden.

Referenzen
A red Hägglunds motor on a petroleum coke crusher

Top-Performance für anspruchsvolles Recycling

Die Jülch GmbH ist spezialisiert auf das Recycling großer Petrolkoksbrocken für Raffinerien. Dabei setzt das Unternehmen auf die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit von Hägglunds Hydraulikantrieben von Bosch Rexroth. Die Brecher, die für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgelegt sind, tragen mit ihrer hohen Verfügbarkeit und effizienten Zerkleinerung von hartnäckigen Koksbrocken maßgeblich zu den Umweltzielen bei.

Referenzen
Two men in safety helmets standing infront of a red Hägglunds motor.

Schnelle Inbetriebnahme dank flexibler Lösung von Hägglunds

Im Werk Domsjö Fabriker führte der Ausfall eines Getriebes an einer Trommelverdrängungswäsche für Zellstoff in der Bleichanlage zu zwei herausfordernden Wochen. Dank einer engagierten Teamarbeit und einer effektiven Zusammenarbeit konnte die Produktion jedoch schneller als erwartet wieder aufgenommen werden.

Referenzen
Für PTE sind Hägglunds Antriebssysteme unentbehrlich

Für PTE sind Hägglunds Antriebssysteme unentbehrlich

Mit Hägglunds Antriebssystemen konnte sich PTE, führender Hersteller von Gummimischungen, auf einem Weltmarkt im Wandel erfolgreich positionieren.

Referenzen
Hägglunds Antriebe helfen Genan bei rentablem Altreifenrecycling

Hägglunds Antriebe helfen Genan bei rentablem Altreifenrecycling

Seit den Neunziger Jahren sorgt Genan dafür, dass Altreifen nicht auf der Mülldeponie landen, sondern gewinnbringend recycelt werden – mithilfe der Hägglunds Antriebssysteme von Bosch Rexroth.

Referenzen
LKAB Hägglunds

Höchste Effizienz am Berg. Ansichten aus dem Tagebau

LKAB Malmberget ist ein florierendes Unternehmen – trotz der harten Konkurrenz durch Tagebau-Standorte in aller Welt. Maximale Effizienz, beste Produkte, hoch qualifizierte Mitarbeiter sowie eine hervorragende Umweltbilanz sind die Faktoren dieses Erfolgs.

Referenzen
Zuverlässiger Windenbetrieb dank Hägglunds

Zuverlässiger Windenbetrieb dank Hägglunds

Die leistungsstarken Hägglunds Hydraulikmotoren leisten einen entscheidenden Beitrag zur hohen Produktivität von JonRie InterTech.

Referenzen
Erfolgsfaktor Antriebssystem im Tagebau Aitik

Erfolgsfaktor Antriebssystem im Tagebau Aitik

Hägglunds Antriebssysteme schreiben im Tagebau Aitik Erfolgsgeschichte. Das eingesetzte System von Bosch Rexroth umfasst zwei Hägglunds CBm Motoren pro Plattenbandförderer. Die Lösung wurde passgenau auf die gestellten Anforderungen zugeschnitten und überzeugte daher souverän.

Referenzen
Wachstumstreiber in der Zuckerindustrie

Wachstumstreiber in der Zuckerindustrie

Wenn es um die Zerkleinerung von Zuckerrohr geht, verlässt sich der brasilianische Zuckerhersteller Usina Ferrari voll und ganz auf die hydraulischen Direktantriebe von Hägglunds. Das zurückliegende Jahrzehnt brachte dem Unternehmen ein deutliches Wachstum ein, woran Hägglunds mit der überragenden Zuverlässigkeit und Steuerung seiner Antriebssysteme nicht ganz unbeteiligt sein dürfte.

Referenzen
McLanahan Corporation

Hägglunds Antriebe mit maßgeschneiderter Zuverlässigkeit.

Die McLanahan Corporation bietet weltweit Verarbeitungslösungen für diverse Branchen an, darunter für den Bergbau und die Mineralienaufbereitung. Kürzlich lieferte das Unternehmen mehrere Durchlaufbrecher aus – ausgerüstet mit hydraulischen Hägglunds Antriebssystemen von Bosch Rexroth.

Referenzen
Hägglunds CBm-Motor bei Eurorubber

Eine neue Antriebsgeneration sichert die Performance bei Eurorubber

Der italienische Gummihersteller Eurorubber strebt nach höchster Performance und Zuverlässigkeit. Daher entschied man sich bei der Erneuerung eines Innnenmischers für Hägglunds Lösungen. In der bereits 25 Jahre währenden Partnerschaft verfolgen beide Unternehmen das Ziel, optimale Performance abzuliefern.

Referenzen
WEIMA-Shredder mit Hägglunds Motor

Eine nachhaltige Lösung für WEIMA-Shredder

In Sachen Recycling ist WEIMA aus Deutschland die erste Wahl. Alle Anlagen von WEIMA werden im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt, dabei stellt der Lebenszyklus von Shreddern aufgrund ihrer hohen Beanspruchung eine besondere Herausforderung dar. Mit den hydraulischen Antriebssystemen von Hägglunds fand WEIMA eine nachhaltige Lösung.

Referenzen
Schneidkopfsaugbagger

Gemeinsam auf Goldsuche

Beim niederländischen Windenhersteller Marotechniek kommt es bei der Ausstattung eines großen Schneidkopfsaugbaggers für den Einsatz im Goldbergbau auf eine außergewöhnlich hohe Kraft und eine geringe Trägheit an. Dank der erfolgreichen Partnerschaft mit Hägglunds genießen die Kunden von Marotechniek eine lange Verwendungsdauer ihrer Maschinen.

Referenzen
Rührtrommel mit Hägglunds CA-Motor

Futamura hat den Dreh raus: Neue Antriebe für die Produktion in Großbritannien

Das 1950 in Japan gegründete Unternehmen Futamura ist inzwischen ein weltweit führender Anbieter von regenerativen Verpackungsfolien. Am britischen Produktionsstandort in der Grafschaft Cumbria erlebt das Unternehmen eine Erneuerung der anderen Art – zehn veraltete Rührtrommelantriebe werden durch die hydraulischen Hägglunds-Direktantriebssysteme von Bosch Rexroth ersetzt.

Referenzen
Schlepper mit Hägglunds Windenantrieb

Kräftige Unterstützung in vielerlei Hinsicht

Die Schlepper von Damen Shipyards brauchen zuverlässige und mit starken Motoren ausgestattete Winden. „Das Beste ist gerade gut genug und der Preis muss auch stimmen? Dann führt an Hägglunds Motoren kein Weg vorbei.“ André de Bie, Senior Designer bei Damen, bringt es auf den Punkt. Den Beweis für die gute Partnerschaft mit Hägglunds liefert das neueste Projekt TUG 2.1.

Referenzen
WEIMA-Shredder mit Hägglunds Motor

Eine nachhaltige Lösung für WEIMA-Shredder

In Sachen Recycling ist WEIMA aus Deutschland die erste Wahl. Alle Anlagen von WEIMA werden im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt, dabei stellt der Lebenszyklus von Shreddern aufgrund ihrer hohen Beanspruchung eine besondere Herausforderung dar. Mit den hydraulischen Antriebssystemen von Hägglunds fand WEIMA eine nachhaltige Lösung.

Referenzen
Rührtrommel mit Hägglunds CA-Motor

Futamura hat den Dreh raus: Neue Antriebe für die Produktion in Großbritannien

Das 1950 in Japan gegründete Unternehmen Futamura ist inzwischen ein weltweit führender Anbieter von regenerativen Verpackungsfolien. Am britischen Produktionsstandort in der Grafschaft Cumbria erlebt das Unternehmen eine Erneuerung der anderen Art – zehn veraltete Rührtrommelantriebe werden durch die hydraulischen Hägglunds-Direktantriebssysteme von Bosch Rexroth ersetzt.

Referenzen
Schlepper mit Hägglunds Windenantrieb

Kräftige Unterstützung in vielerlei Hinsicht

Die Schlepper von Damen Shipyards brauchen zuverlässige und mit starken Motoren ausgestattete Winden. „Das Beste ist gerade gut genug und der Preis muss auch stimmen? Dann führt an Hägglunds Motoren kein Weg vorbei.“ André de Bie, Senior Designer bei Damen, bringt es auf den Punkt. Den Beweis für die gute Partnerschaft mit Hägglunds liefert das neueste Projekt TUG 2.1.

Referenzen
 Anwendungen in der Metallurgie

Erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Metallurgie

Das schwedische Innovationsunternehmen UHT (Uvån Hagfors Teknologi AB) ist globaler Anbieter metallurgischer Prozesse für die Herstellung von Stahl, Eisenlegierungen und Edelstahl. Ein großer Teil der Tätigkeit besteht in der Konverterveredelung. Darin kann das Unternehmen die Vorteile der Hägglunds Direktantriebssysteme von Bosch Rexroth in Ausrüstung und Prozesssteuerung voll ausspielen.

Referenzen
Pre-Shredder EtaRip

Hägglunds Antriebe steigern Effizienz und Sicherheit bei Lindemanns Pre-Shreddern

Lindemann setzt für seinen Pre-Shredder EtaRip auf wartungsarme Hägglunds Direktantriebe von Bosch Rexroth und steigert damit die Effizienz und Sicherheit auf dem Schrottplatz.

Referenzen