Farmaforum 2022
Farmaforum 2022, Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio celebra su octava edición en Madrid. De nuevo se han elegido las instalaciones de IFEMA, concretamente el pabellón 14. Farmaforum ha logrado consolidarse como el evento más importante de la Industria Farmacéutica en España, extendiendo su temática y compartiendo sinergias con la Industria Biotecnológica y la Industria Cosmética, mediante las áreas especiales Health&Research Forum,Cosméticaforum, Biotechforum, Nutraforum y Labforum con un espacio de dedicado a Materiales, Instrumentación, Equipos y Métodos para el Análisis y Diagnóstico en el Laboratorio. La Industria farmacéutica, la Biotecnología y la Industria Cosmética entre otros sectores, dependen de avances en la investigación para lanzar sus productos. Acelerar estos procesos garantizando calidad y seguridad influye directamente en los costes de un nuevo desarrollo y es por ello de máxima importancia para las empresas. Por ello, una de las premisas con las que Bosch Rexroth desarrolla sus soluciones es ofrecer flexibilidad. Para que nuestros clientes puedan adaptar rápidamente la producción a nuevos requerimientos.
Potencia tu intralogística
Vivimos tiempos impredecibles donde la capacidad de adaptación se ha vuelto crucial. Esto no iba a ser distinto para la industria farmacéutica. Además, las empresas de este mercado deben hacer frente a la carrera contrareloj que supone el vencimiento de sus patentes y unas exigentes normativas sanitarias con las que han de operar. Es por ello por lo que para estas empresas es crucial el desarrollo de soluciones que permitan una rápida puesta en marcha y unos bajos costes de ingeniería. Por ello desde Bosch Rexroth contamos con sistemas propios que aportan soluciones completas para procesos que contemplan desde el envase primario hasta el paletizado, enfardado y almacenado o expedición, desarrolladas con la premisa de permitir una rápida adaptación de la producción. El contar con una intralogística optimizada, es uno de los factores que puede garantizar una ventaja competitiva.
El todoterreno dentro de los AMR - ACTIVE ONE
ACTIVE ONE lleva la intralogística a un nuevo nivel. Los procesos intralogísticos se vuelven sumamente flexibles, a la vez que seguros y estables. La nueva generación de AMR navega de forma fiable y precisa incluso a altas velocidades de hasta 1,4 m/s.
Con el sistema de conducción omnidireccional, ACTIVE ONE se mueve sin esfuerzo incluso por los en espacios más reducidos y abarrotados. La amplia tecnología de sensores analiza el entorno en 3D, detecta con fiabilidad incluso los obstáculos más pequeños y permite un funcionamiento seguro con personas.
ACTIVE ONE en la feria Hannover Messe.
Nuestro AMR ACTIVE Shuttle ya está entrando en la fábrica del futuro
La fábrica del futuro es completamente flexible y está conectada: los AMR encajan perfectamente en este tipo de entorno, entregando los productos exactamente donde y cuando se necesitan. Cada vez hay más demanda de producción multivariante y de lotes pequeños, y ACTIVE Shuttle ayuda a resolver este reto, flexibilizando los procesos intralogísticos pero sin tener que cambiar la infraestructura de la fábrica
Active Shuttle realizando un trabajo en fábrica.