Le monde de l'automatisation évolue rapidement, poussé par les exigences d'efficacité, de durabilité et d'intégration de nouvelles technologies. Dans ce contexte, une technologie qui a commencé à l'origine comme une expérience académique joue un rôle central : le Robot Operating System (ROS). Qu'est-ce qui rend le ROS si particulier et pourquoi s'impose-t-il de plus en plus dans une industrie qui mise traditionnellement sur des systèmes fermés et propriétaires ?
ROS n'est pas un système d'exploitation au sens classique du terme, mais un framework logiciel qui mise sur la modularité et la standardisation. Développé à l'origine à des fins académiques, ROS est devenu une plateforme qui attire non seulement les universités, mais aussi les start-ups et des acteurs industriels de plus en plus établis comme Bosch Rexroth et Yaskawa.
Le cœur de ROS réside dans son architecture ouverte : les développeurs peuvent recourir à des bibliothèques préfabriquées et à des flux de données standardisés pour créer des applications robotiques sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Une caméra du fabricant A peut être remplacée sans problème par un modèle du fabricant B, sans devoir réécrire tout le code. Cette flexibilité rend ROS particulièrement attractif, notamment pour les entreprises qui doivent réagir avec agilité aux exigences du marché.
Le passage à des systèmes ouverts comme ROS marque un changement culturel dans l'automatisation. Pendant des années, la maxime était : celui qui a le contrôle de son code a le pouvoir. Mais dans un monde numérique globalisé, on constate que les systèmes fermés deviennent souvent un frein à l'innovation. Des entreprises comme Bosch Rexroth misent désormais sur des approches hybrides, dans lesquelles des composants open source comme ROS sont intégrés de manière transparente dans des systèmes de commande propriétaires. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des ressources, mais aussi d'être indépendant des différents fabricants.
Un exemple pratique : Alors qu'il fallait autrefois des semaines pour transférer une commande de robot du fabricant X vers un système du fabricant Y, les experts de Ross parlent aujourd'hui de quelques jours. Cela est dû à l'utilisation universelle des interfaces standardisées et des protocoles de communication ouverts comme DDS, que ROS 2 prend en charge.
Bien sûr, travailler avec des technologies open source comporte aussi des défis. ROS exige une courbe d'apprentissage abrupte et toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles « out of the box ». De plus, le développement de ROS est fortement soutenu par une communauté mondiale qui travaille souvent sur une base volontaire. Cette structure décentralisée peut entraîner des retards lorsqu'il s'agit de corriger des bugs ou d'introduire de nouvelles fonctionnalités.
Malgré tout, la pratique montre que les avantages l'emportent : La possibilité de recourir à une communauté d'experts dans le monde entier crée non seulement de nouvelles synergies, mais augmente également l'attractivité des entreprises en tant qu'employeurs. Les jeunes développeurs qui sortent de l'université apprécient tout particulièrement de travailler avec ROS, car ils ont déjà été familiarisés avec ce système pendant leurs études.
L'intégration de ROS dans l'automatisation est plus qu'une simple tendance technique - c'est un changement de paradigme. Alors que les fournisseurs établis continuent à entretenir leurs propres frameworks, de plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages d'un système ouvert. ROS offre une plateforme qui non seulement accélère l'innovation, mais facilite également l'accès aux talents internationaux et offre une sécurité à long terme pour l'avenir.
Vous trouverez cet épisode et d'autres sur différents thèmes sur notre chaîne de podcasts tech « L'industrie repensée » ou sur toutes les plates-formes connues.
Vous souhaitez écouter directement l'épisode ?
Invité de l'interview :
Dr. Denis Stogl
Déjà connecté sur LinkedIn ?
Toujours rester à la pointe de l'actualité :
Interlocuteur Tech-Podcast :