Brazil Português
  1. Home
  2. Blog
  3. BR_Redutores Service
Pague pelo que precisa
Pague pelo que precisa
Soldagem de resistência

Controle de soldagem adaptável: pague apenas pelo que precisa

Um fabricante automotivo gostaria de aumentar a produtividade de soldagem por pontos de resistência na fábrica na Alemanha. Também gostaria de preparar o controle de soldagem para a Indústria 4.0. No entanto, nada deve mudar na subsidiária na Índia. Portanto, a empresa adquire apenas uma licença específica para um local com a funcionalidade necessária, que será testada por um período limitado. O sistema de licenciamento do novo controle de soldagem PRC7000 possibilita que a empresa faça isso. Como parte desse sistema, os clientes pagam apenas pelo que é realmente necessário. Desse modo, a Bosch Rexroth estabelece novos padrões de mercado em termos de flexibilidade, economia e modelos de negócios aprimorados.

Atualmente, os fabricantes automotivos precisam de processos de produção flexíveis e versáteis que lidem com requisitos em rápida mudança, o que, por sua vez, exige soluções adaptáveis. Sendo assim, o novo controle de soldagem PRC7000 da Bosch Rexroth atende às necessidades das fábricas modernas. Em primeiro lugar, a solução está preparada para a Indústria 4.0 devido às interfaces IoT integradas, componentes de hardware com capacidade de IA e soluções de controle baseadas na web. Em segundo lugar, é possível configurar os sistemas de acordo com os requisitos reais, o que significa que é possível usar uma solução completa de ponta a ponta composta por software e hardware ou apenas os componentes individuais necessários.

Não existe uma abordagem mais econômica: o software é implementado e pago conforme e quando necessário

Não existe outra solução tão flexível e dimensionável no mercado quanto o controle de soldagem PRC7000. Desse modo, é possível adaptá-lo para atender a aplicações simples e complexas. O conceito de software e hardware estritamente modular é o responsável por essa flexibilidade.

Quando é necessário atender aos novos requisitos imprevistos do mercado, os clientes podem fazer as adaptações necessárias com facilidade usando as extensões de software e (re)agir a qualquer momento, como e quando necessário. E os clientes pagarão apenas pelo software de que precisam, já que Bosch Rexroth adotou a abordagem "pague apenas pelo que precisa" no PRC7000. Consequentemente, ninguém pagará por funções (muitas vezes) não utilizadas ou softwares pouco utilizados.

No momento, é possível escolher entre 15 licenças. Existe uma grande demanda, por exemplo, por funcionalidades projetadas para aumentar a produtividade e atender aos requisitos da Indústria 4.0, como o IoT Connector.

Não existem opções de abordagem mais personalizada: o auge da personalização

No entanto, o sistema de licenciamento do PRC7000 oferece muito além do que aquilo que normalmente se entende por "pague apenas pelo que precisa". Os benefícios notáveis ficam claros ao se analisar os detalhes.

É possível, por exemplo, limitar as licenças por tempo e restringi-las a uma unidade específica. Sendo assim, é possível testar as funcionalidades em toda a linha ou apenas em controles individuais durante um período específico.

Também é possível adquirir licenças específicas para um projeto e um local. Isso significa que a empresa pode adquirir uma licença apenas para um local determinado onde a funcionalidade oferecerá maior benefício.

O sistema de licenciamento oferece valor agregado ainda mais significativo aos engenheiros mecânicos. Com base na solução de soldagem Bosch Rexroth já disponível no mercado, eles têm a oportunidade de gerar receita adicional de alta margem. Desse modo, com base em requisitos específicos, é possível apresentar ofertas atrativas de software projetadas para otimizar os sistemas dos clientes e utilizar tecnologia de ponta.

Os usuários também se beneficiarão de melhorias contínuas. A Bosch Rexroth atualizará o PRC7000 regularmente com novas funcionalidades que poderão ser licenciadas a qualquer momento, como e quando necessário. Se um software que não é necessário imediatamente for adquirido no PRC7000, o usuário poderá licenciá-lo posteriormente com uma atualização em um momento de sua escolha usando um código de licença. Esse é um ponto de venda exclusivo da Bosch Rexroth que a diferencia da concorrência.

Resumidamente: para garantir que a linha de produtos de soldagem a ponto por resistência esteja sempre preparada para o futuro, a Bosch Rexroth examina continuamente a situação atual das soluções e integra novas funções ao portfólio. O conceito de software modular significa que os usuários podem instalar extensões a qualquer momento, obter licenças como e quando necessário e, portanto, adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado com a maior flexibilidade e economia possível.