在「充分利用數位化及永續性?」的問題下,大型字體「YOU DECIDE.」。
在「充分利用數位化及永續性?」的問題下,大型字體「YOU DECIDE.」。

SPS

  • 紐倫堡會展, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, 德國
  • 2023/11/14 09:00 - 2023/11/16 18:00
  • 德文, 英文
  • 電子驅動與控制系統, 工業液壓系統, 線性傳動技術, 組裝技術

自動化,萬般精彩:親身體驗。未來願景。個人化。SPS 概念獨特,範圍涵蓋智慧型及數位自動化領域 - 從簡單的感測器到智慧解決方案,從現在可行的自動化方案,到有關未來完全數位化的工業世界願景。

取得門票

您希望如何從最開放的工業自動化中受益?YOU DECIDE.

不管您的自動化工作是什麼,Bosch Rexroth 都將為您提供正確的技術與正確的人員來為您與您的目標提供支援。

2023 年 SPS 展,瞭解您能夠如何在您的日常作業及未來挑戰方面從 Bosch Rexroth 受益。我們的工廠自動化解決方案具有持續開放的自動化平台 ctrlX AUTOMATION,這是目前市場上最先進的平台之一。

探索您能夠如何透過選擇適當的技術、解決方案與終身服務永續改善工廠的效能。我們可以透過我們的技術為您提供獲得成功的自由度。

您想要瞭解這種自由度嗎?YOU DECIDE.

紐倫堡展覽館,2023 年 11 月 14 日至 16 日 7 號館,450 號攤位
請在此註冊攤位導覽。

2023 年 SPS 展
現場地圖
門票
您的 Bosch Rexroth 聯絡人


Next level of openness and freedom: ctrlX OS

作業系統 ctrlX OS 的最大開放性

ctrlX OS 是具有數位服務能夠完全制定新標準的作業系統。其以即時性 Linux 作業系統為基礎,而該作業系統則以 Ubuntu Core 為基礎,具有不依賴硬體的特性,可以直接安裝到各種硬體上,也可在虛擬環境中使用。「萬用」的可能性為所有涉及的各方創造了全新的機會。

深入瞭解

圖中顯示的畫面具有代表作業系統 ctrlX OS 架構的圖片。
圖中含有指派給各種類 (例如 IoT、工程等),提供應用程式與硬體之 ctrlX World 合作夥伴的標誌。

ctrlX World – the partner world is growing

透過合作夥伴世界 ctrlX World 運作的廣泛解決方案

ctrlX World 也代表了開放性:合作夥伴世界透過硬體與特別的應用程式擴展了自動化工具套件 ctrlX AUTOMATION 的範圍。所有方面的機器製造商與使用者都涵蓋在內,以便快速對機器進行工程設計,並在盡可能小的風險之下操作機器。
今年再次會有眾多合作夥伴齊聚於 Bosch Rexroth 攤位。

深入瞭解

ctrlX FLOW:運輸與定位的開放運動系統

自動化與最佳化內部物流流程是未來工廠的成功關鍵要素。在 ctrlX FLOW 產品系列之下,Bosch Rexroth 為最佳化與高效率材料及貨品流程提供了易於整合的解決方案。除了適用於非接觸式高效能輸送與定位的平面系統 ctrlX FLOW6D 以外,Bosch Rexroth 還在 SPS 針對現代化工廠中的運輸與定位推出了全新高速解決方案。

深入瞭解

呈現執行不同動作 (浮動、傾斜) 之三個移動器的 ctrlX FLOW6D
圖解畫面顯示了 ctrlX Device Portal 的軟體。此外也顯示了控制平台 ctrlX CORE 與各種應用程式。

Automation up close: The diversity of the system at a glance

高效率軟體解決方案

簡易工程及最大靈活性:ctrlX AUTOMATION 的應用程式及適用於虛擬啟用試驗與模擬的新軟體功能均對此做出貢獻。網頁式工程的可能性進一步得到擴展,讓客戶得以節省可觀的時間。有了在客戶使用期間提供的服務,例如 ctrlX Device Portal 與 ctrlX Configurator,使用者也能夠顯著減少所需工作與成本。

深入瞭解

多樣化控制解決方案

適用於每個應用程式的正確解決方案多樣化控制與自動化解決方案,例如控制平台 ctrlX CORE、I/O 模組 ctrlX I/O、安全控制 ctrlX SAFETY 及工業電腦 ctrlX IPC 與各種人機介面解決方案 ctrlX HMI,可用於以 PLC 為基礎的應用程式、IoT 使用案例或分析及安全功能。

深入瞭解

ctrlX AUTOMATION 產品組合中各種控制元件的圖解。圖片顯示具有 ctrlX IPC 工業電腦中的 I/O 模組 ctrlX I/O、安全控制 ctrlX SAFETY、人機介面裝置 ctrlX HMI 與工業電腦的控制平台 ctrlX CORE。
三種不同的 ctrlX DRIVE 機型與來自 ctrlX DRIVE 產品組合的馬達,以及 ctrlX MOTION 應用程式圖示的圖解。

動態與精準運動及驅動功能

有了 ctrlX MOTION,便可透過高精準度、簡易性及安全性處理各種自動化工作。有了全新功能組,例如針對機器人應用,可以完美自動化系統。此外還有可擴充的驅動器產品組合,它現在能夠轉換較低功率範圍。Bosch Rexroth 也將在 SPS 呈現全新無機櫃式變體,這表示無需開關櫃。

深入瞭解

能源效率解決方案與 Remanufactured Products

永續性即代表未來!Bosch Rexroth 為能源與效能模擬提供完整範圍的工具與機型,藉以最佳化系統的設計。還有一些產品特定功能可以補產品組合的不足,例如驅動系統 ctrlX DRIVE 的智慧能源模式。產品檢修是為了達成永續性所需要的另一個重要元件。「Remanufactured Products」計畫目標是要檢修使用過的零件,而非將其丟棄,藉以提升其服務壽命。

深入瞭解

馬達的圖片及用來表示可用於能源效率解決方案之重製產品與控制平台 ctrlX CORE 和 ctrlX DRIVE 的 REMAN 貼紙。
圖片顯示呈現在其中安裝 Rexroth 元件之 AGV 的展品。

行動機器人的自動化解決方案

行動機器人可透過 ROKIT (機器人套件) 與 ctrlX AUTOMATION 的軟硬體自動化。模組可視需要逐步整合成機器。製造商與系統整合業者都可從減少開發工作、佈線、介面以及元件受益。

深入瞭解

使用 Rexroth Smart Item Picking 與 Kassow Robots 協作機器人的 3D 影像辨識。

元件 (在此例中為立方體) 由 3D 攝影機辨識,由 Kassow Robot 提取,然後透過輸送機輸送回去。
整體管理與組織由 Rexroth ctrlX-X3 控制器處理。視覺化與作業透過 iPad 上的 WebIQ Server 應用程式完成。
此提取解決方案的特殊功能是,抓取位置的偵測並不需要來自元件的任何資料。這表示也可以偵測及提取攝影機不認得的元件。這些未知元件會經過挑選並置入盒中 (KLT)。

使用 Rexroth Smart Item Picking 與 Kassow Robots 協作機器人的 3D 影像辨識。
液壓控制的 H4U 軟體平台

H4U - 為您設計的液壓系統 - 智慧行動

Bosch Rexroth 正引領工業液壓系統的整合能力進入下一個層級,並將之前受限於硬體的控制功能轉換成不依賴於硬體的軟體模組。液壓功能可以透過全新 H4U (為您設計的液壓系統) 平台彈性設計,並直接整合到現有自動化環境中。轉換至軟體的過程為終端使用者與機器及系統製造商帶來了許多優勢。液壓系統可透過能源高效的方式調整,並致力於達成氣候目標。

線性運動技術 - 永續性自動化的全新可能性

從個別元件到智慧型機電一體子系統 - 線性運動技術會在各種應用中透過高效、引領未來的方式提供。
在 Sensorics 與數位化的協助下探索自動化的全新可能性:Smart Flex Effector 是一種感測器補償模組,可讓機器人擁有如同人手般的感測能力,藉以在緊密的公差之下提升流程的自動化與精度。
同時提高生產力、永續性並節省資源:電機汽缸可保證長致動器壽命,因此能夠符合經濟效益、能源效率及低維護性。

深入瞭解

圖片顯示來自線性運動技術的具有 Smart Function Kit 應用程式各種元件,例如滾珠螺桿傳動、滾珠滑軌系統、整合式測量系統、電機汽缸與智慧型電機多軸子系統,顯示在平板電腦桌面上。
圖片顯示具有自動化套件的線性軸,其中包含電機單一軸與致動器、線纜、馬達、主電源濾波器、HCS IndraDrive、ctrlX 驅動器與選擇工具 LinSelect,顯示在平板電腦桌面上。

具備自動化套件的線性軸 - 自動化從未如此簡單或便捷。

自動化讓作業變得更加簡單:在單一套件中包含軸、驅動器還有軟體
現在,Rexroth 線性運動技術讓作業變得比過往還要更加簡單:我們將所有元件包裝在同一個套件之中,讓您透過單一軸或致動器,以更快的速度實現完全自動化移動。只要點擊幾下,就可以結合並設定馬達、驅動控制器、主電源濾波器與電線,您也可以選擇是否要包含軟體。只要使用為您提供的材料編號,就能訂購您的套件,我們將會迅速為您送達您的解決方案。所有皆來自同一來源。

深入瞭解

Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems

智慧功能套件 - 隨插即用的新機電一體子系統

電機線性機器人由一流的線性技術元件與自動化硬體平台 ctrlX AUTOMATION 構成,可用於接合和壓裝、處理或分裝等各種應用。
現代選型軟體在產選型品上提供強大的支援。該款預先安裝的直覺式作業軟體可用於快速投入生產和簡單的圖形化程式設計,使用者無需掌握程式設計知識。該子系統可透過開放式介面輕鬆整合至較高層級的系統中,並可藉由相容的末端執行器進行廣泛應用。

深入瞭解

圖片顯示電機多軸線性機器人,其中包含線性軸、線纜、馬達、ctrlX 驅動器與選擇工具 LinSelect,顯示在平板電腦桌面上。
圖片顯示附加至工業機器人的 Smart Flex Effector 補償模組。

Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots

Smart Flex Effector - 適用於機器人的感測器補償模組

透過我們的 Smart Flex Effector 改革您的生產並達到全新等級的自動化。獨立六自由度傳動機制的感測器補償模組可讓機器人與笛卡爾線性系統具有人手般的敏感度,進而提升準確度,並在工廠自動化方面開啟全新的應用領域。難以控制的流程,透過簡單改裝 Smart Flex Effector 即可實現自動化、最佳化與監控的目的。典型應用為邊際容差、複雜組裝或難以處理之工作的接合製程。

深入瞭解