1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Buji üretiminde akıllı basınç beslemesi
Buji üretiminde akıllı basınç beslemesi
Buji üretiminde akıllı basınç beslemesi
Endüstriyel Hidrolik

Buji üretiminde akıllı basınç beslemesi

Bamberg'teki Bosch tesisi, son teknoloji hidrolikler kullanarak bujiler üretiyor. Bağımsız CytroBox ünitesinde yapılan bir yükseltme, verimliliği artırıyor ve enerji tüketimini yüzde 59 azaltıyor.

120 yıl önce, ilk buji bir arabada kullanılmıştı. Benzinli motorlar için Robert Bosch tarafından icat edilen bu kilit bileşen günümüzde Bamberg'teki Bosch tesisinde son teknoloji yöntemler kullanılarak dünya pazarı için üretiliyor. 2020 yılından beri iklim nötr tarzda işletilen bu otomotiv tedarikçisi, yalnızca proses güvenirliğine dikkat etmekle kalmıyor, aynı zamanda olası en küçük CO₂ ayak izine de dikkat ediyor. Endüstriyel hidrolikler için bunun anlamı, giderek daha akıllı ve sürdürülebilir hale gelinmesi gerektiğidir.

 

CytroBox tahrikli Panat presler: Akıllı yağ beslemesi, hassas bir basınç profili sağlar ve enerji tüketimini azaltır.

Panat presler için yeni agrega

Daha fazla enerji verimliliğine yönelik en son modernizasyon projesi, kısa çevrimli bir üretim hattındaki altı presle ilgilidir. Her bir pres 5 Panat (iletken cam dolgu) tahrike sahip ve bujilerin seramik muhafazalarını yüksek basınç (135 bar) altında presliyor. Daha uzun mum tipleri için üretim genişletildiği sırada preslerin strok uzunluklarının ve akış hızlarının artırılması gerekince, üretim planlama departmanı bu fırsatı hidrolik üniteyi yenilemek için kullandı. Büyük hidrolik akümülatörlü geleneksel montaj yerine silindirlerin yerini Bosch Rexroth'un akıllı bağımsız çözümü CytroBox aldı.

Hızlı yükseltme, daha küçük karbon ayak izi

Geleneksel bakış açısına göre CytroBox benzeri bağımsız üniteler tamamen yeni bir ligin oyuncularıdır: Yalnızca kompakt ve sessiz değil, aynı zamanda akıllıdırlar ve enerjiden ve CO₂ emisyonlarından tasarruf sağlarlar. Bunlar elektrik tesisatı, ek sensör, ses yalıtımı veya ayrı bir yağ karteri gerektirmedikleri için, kurulum çabası önceki uygulamayla kıyasla daha kolaydır. Yalnızca güç kaynağı, hidrolik hortumlar ve hat kontrolünün bağlanması gereklidir. Bu, bir yazılım sihirbazıyla yönetilir ve birkaç dakikada biter.
Nesil değişimi: Bosch tesisi, eski üniteleri, akıllı ve uygulaması kolay olan bağımsız çözüm CytroBox ile değiştiriyor.

Hızlı yükseltme, daha küçük karbon ayak izi
Güvenli prosesler için akıllı basınç beslemesi

Güvenli prosesler için akıllı basınç beslemesi

CytroBox, Bosch'un Bamberg'deki fabrikasında olumlu karşılandı çünkü proses açısından güvenilir ve aynı zamanda akıllı basınç beslemesi hedefine alanın yarısında verimli bir şekilde ulaşmak mümkün oldu. Hassas şekilde kontrol edilebilen elektrohidrolikler, hızlı basınç oluşumuyla hassas bir basınç profili sağladığından ve böylece basınç aşımlarını veya sistemin aşırı yüklenmesini güvenilir bir şekilde önlediğinden kalite güvencesine önemli bir katkıda bulunur.

 

Simülasyon ve hesaplama

CytroBox'un modüler tasarımı sayesinde acil durdurma gibi önemli güvenlik fonksiyonları da isteğe bağlı modüller aracılığıyla kolayca ve uygun maliyetli bir şekilde eşlenebilir. Hat entegrasyonu da standartlaştırılmış arayüzler sayesinde hızlı oldu. CytroBox'ın ağ bağlantısının iyi olması (modern üretim için artık temel bir şart) gerçeği de çok popülerdi. Son olarak, durum izleme için önceden yüklenmiş teknolojiye sahip CytroBox, sürekli süreç iyileştirme ve kestirimci bakım için sağlam bir temel sağladı.

 

Simülasyon ve hesaplama

Simülasyon ve önceden hesaplamalar yoluyla Bosch Rexroth, CytroBox'ı önceki depolama sistemi artık gerekli olmayacak şekilde ölçeklendirdi.

Yüzde 59 daha az elektrik ve CO₂

Yüzde 59 daha az elektrik ve CO₂

CytroBox'ın akış optimizasyonlu tasarımı ve talep üzerine enerji ilkesine sahip değişken hızlı tahriki, güç tüketimini yüzde 59 azaltmıştır. Başka şeylerin yanında, hassas kontrol edilebilir deplasman kontrolünün, yalnızca presleme döngüsünde gerektiğinde basınç üretmesi ve diğer durumlarda enerji tasarruflu bekleme durumuna geçmesi, tasarruf potansiyeli için vazgeçilmez önemdedir. Servo motor, pompa ve 3D maça kumu baskıyla üretilmiş blokun akıllı etkileşiminin diğer bir avantajı da hat operatörleri içindir, çünkü CytroBox öylesine sessiz çalışır ki yakınında bile zorlukla duyulabilir.

 

İlave hidrolik yükseltmeler için sağlam temel

Bosch Rexroth'tan Connected Hydraulics portföyünden güç ünitesi, tesis yönetimini güvenirlik bakımından da ikna etmiştir. Grup lideri Daniel Link, kurulumundan beri CytroBox hakkında hiçbir şey duymamış olduğunu belirtiyor. Bir üretim müdürü açısından bakıldığında, bu geri bildirim muhtemelen bir hidrolik ünite ve onun mucidi için en büyük övgüdür.
Bu pozitif deneyimden sonra Bosch tesisi, daha küçük CytroPackompakt ünitesi dahil, başka hatları da yakında modernize etmeyi planlıyor. Böylece Bosch Rexroth ile ortaklık, tamamen ağ bağlantılı ve düşük CO₂ üretimi için ilave bir yapı taşı haline gelecektir.

 

İlave hidrolik yükseltmeler için sağlam temel

İzlemeye hazır: Hazırlanan CytroBox, Bosch tesisinin kestirimci bakım ve sürekli proses iyileştirmesi gerçekleştirmesini sağlıyor.

Kulağa ilginç mi geliyor?

Ünitelerinizi akıllı ve kompakt olacak şekilde yenilemek mi istiyorsunuz? Tamamen bağlantılı olmalarını ve yüzde 80'e kadar daha az enerji tüketimi yapmalarını mı istiyorsunuz? Ücretsiz teknik dokümanımızı okuyun.

Cytrobox - Teknik Doküman