1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Herkes için kaynak: bilgi ve beceriler bir arada
Bosch Rexroth direnç punta kaynağında hareket kapsamını “Productivity” (Verimlilik) ve “Simplicity” (Sadelik) işlev paketleriyle genişletiyor.
Bosch Rexroth direnç punta kaynağında hareket kapsamını “Productivity” (Verimlilik) ve “Simplicity” (Sadelik) işlev paketleriyle genişletiyor.
Direnç Kaynağı

Herkes için kaynak: bilgi ve beceriler bir arada

Otomotiv sektörü, yoğun maliyet baskısı altında sofistike tasarımlara ve yüksek çarpışma performansına sahip, her zamankinden daha hafif araçlara olan talebin hakimiyetindedir. Buna ek olarak, yeni ürünler sürekli daha da kısalan aralıklarla pazara çıkıyor. Üretimdeki devreye alma ve takım yenileme aşamaları kısalıyor ve daha sık hale geliyor. Tüm bunlar, vasıflı işçi azlığından kaynaklanan kurum içi uzmanlığın giderek azalmasıyla birleşiyor. Bu değişim, direnç punta kaynağının karmaşıklığını da artırıyor. Bu nedenle, Bosch Rexroth yardım sağlamak amacıyla işlev paketleri sunmaktadır. Örneğin, beyaz gövde için kaynak işlemleri, gerek vasıflı ve gerekse vasıfsız operatörler tarafından kolayca gerçekleştirilebilecek kadar basitleşmiştir.

Uçuşan kıvılcımlardan hassas ustalığa kadar direnç punta kaynağı, otomotiv endüstrisinde vazgeçilmez bir teknoloji haline gelmiştir. Ve talepler sürekli olarak artıyor. Şirketler kaliteden ödün vermeden daha hızlı, daha verimli ve daha uygun maliyetli bir şekilde üüretim yapmak istiyor. Aynı zamanda da, örneğin hafif konstrükiyonda karmaşıklık artıyor. Bu, uzmanlık bilgisi gerektiriyor. Yoksa bu hedeflere kendi şirketinizde özel uzmanlık olmadan erişmek mümkün mü?

Bir kontrol ve tahrik teknolojisi sağlayıcı olarak Bosch Rexroth, pazar gereksinimlerini sürekli olarak inceliyor ve vasıflı işçi azlığı gibi zorluklara yeni çözümler sunuyor. Direnç punta kaynağında gelecekteki görevler için eğitimli uzmanlar çok az olduğu için, Bosch Rexroth herkese verimli ve basitler çözümler sunuyor: PRC7000 kaynak kontrol sistemi için tasarlanmış olan “Verimlilik” ve “Sadelik” işlev paketleri.

Rekor sürede direnç kaynağı: Verimliliği artırır

“Dynamic Squeeze Time” (Dinamik Sıkıştırma Süresi) ve “Adaptive Spatter Reduction” (Uyarlanabilir Sıçrama Azaltma) yazılım bileşenleri, “Verimlilik” lisans paketinin parçasıdır. Her ikisi de, yolcu arabalarının yapımında beyaz gövde için direnç punta kaynağını basitleştirir. Bu iki işlev, daha yüksek verimlilik, kalite optimizasyonu ve kullanıcılar için azalmış iş yüküyle sonuçlanır.

“Dinamik Sıkıştırma Süresi” kuvvete ve pozisyona bağlı olarak sıkıştırma süresini azaltır. Bu özellik, yalnızca 7. eksen işleviyle bağlantılı olarak kullanılabilir. Genel sonuç, üretim sürecinin kısalmasıyla sıkıştırma süresinin azalması ve verimliliğin artmasıdır. Yani aynı sayıda sistem veya kaynak kontrolörüyle daha fazla punta kaynağı aynı sürede yapılabilir ve dolayısıyla daha fazla araba üretilebilir.

“Uyarlanabilir Sıçrama Azaltma” ayrıca tasarrufa odaklanır ve devreye alma aşamasında ve arabanın seri üretimi sırasında kaynak parametrelerinin optimizasyonunu destekler. Kaynak parametreleri kalite ve sıçrama oranının yanı sıra enerji verimliliği ve eşik değerler bakımından da otomatik olarak optimize edilir. Bu işlev, örneğin kaynak sıçramasını otomatik olarak tespit etmekte ve önceden tanımlanmış bir tolerans aralığında minimize etmekte kullanılabilir. Bu işlev kullanılarak önemli tasarruflar sağlanabilir: Diğer türlü manuel olarak gerçekleştirilmesi gerekecek olan optimizasyon ve sonradan işleme için gerekli çalışma önemli ölçüde azalır. Böylece, birçok imalat şirketinin kendi saflarında sahip olmadığı veya işgücü piyasasında bulamadığı kaynak uzmanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Yalnızca Bosch Rexroth'tun PRC7000 kaynak kontrol sistemi bu özelliği sunmaktadır.

“Sadelik” – basit ve sezgisel

“Sadelik” lisans paketinin işlevleri, süreçleri basitleştirmeyi hedeflemektedir. Şu anda, ürünü iki bileşen oluşturmaktadır: “Web PRI” ve “Auto Reference Curve Creation” (Otomatik Referans Eğrisi Oluşturma).

Web PRI, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü olup, örneğin standart bir İnternet tarayıcı kullanılarak erişilebilir ve basit ve sezgisel kullanılabilirliğe özel olarak odaklanır. Özellikle eğitimsiz kullanıcılar için klasik PRI'ye göre avantajlar sunar. Klasik PRI, Bosch Rexroth'tun PRC7000 kaynak kontrollerini devreye almak ve çalıştırmak için tüm seçenekleri sunar. Vasıfsız operatörlerin gerçekleştirdiklerinden uzmanların gerçekleştirdiklerine kadar tüm uygulamalar için tasarlanmıştır. Bununla birlikte bu geniş spektrum, doğal olarak taviz vermeyi gerektirir.

Yeni Web PRI özelliği, tabletler gibi mobil cihazlar üzerinde kullanılmak için tasarlanmıştır ve süreçleri basitleştirmeyi hedefler. Kullanıcılara, belirli işlevleri hızla bulma ve çalıştırma yeteneği gibi birçok avantaj sunan sezgisel bir arayüz sağlanır. Profesyoneller, PRC7000 için mevcut PRI yazılımını kullanmayı da sürdürebilir.

Otomatik Referans Eğrisi Oluşturma işlevi, PRC7000 kaynak kontrolörünün iki önemli olanağına yöneliktir: uyarlanabilir kontrol ve izleme. Bunlar için, kontrol eğrilerinin başlangıçta kaydedilmeleri ve etkinleştirilmeleri gerekir. Bugüne kadar bu görev, yüksek düzeyde alan bilgisi gerektiriyordu. Bu prosedür artık otomatikleştirilebilir, bu da gereken zamanı ve işi azaltır ve hatta sonucu iyileştirebilir. Kullanıcıların tek tek veya tüm punta kaynakları için yeni referans eğrilerinin yarı otomatik olarak oluşturulması seçenekleri vardır.

Bosch Rexroth “Verimlilik” ve “Sadelik” lisans paketlerini yeni işlevler ekleyerek arka arkaya genişletmektedir. Planlanan ilk eklenti, “Auto Monitoring Curve Creation”dır (Otomatik İzleme Eğrisi Oluşturma). Bu, denk düşen izleme eğrisini, referans eğrilerinin otomatik olarak oluşturulmasına paralel şekilde oluşturacaktır. Daha fazla özelliğin gelmesi planlanmaktadır.

PRC7000'in zaten kurulu olan tabanıyla ürünleri veya lisansları müteakip lisanslama yoluyla kullanma seçeneği vardır. Bosch Rexroth, PRC7000'i herhangi bir zamanda, gerektikçe ve gerektiği kadar lisanslanabilen yeni işlevselliklerle düzenli olarak güçlendirmektedir. Modüler yazılım konsepti sayesinde, kullanıcılar istedikleri zaman genişletmeleri kurabilir, işlevleri gerektiği gibi lisanslayabilir ve böylece pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir.

Sonuç

Otomotiv pazarında vasıflı işçi azlığı her yerde hissedilmektedir. Aynı zamanda, gereksinimler daha karmaşık ve özel hale geldikçe, alan bilgisi birçok alanda vazgeçilmezdir. Bu nedenle, bilgiyi bir araya getiren ve tüm sorumlu çalışanlar tarafından kolaylıkla kullanılabilen çözümlere ihtiyaç vardır. Bosch Rexroth uzmanlığı pratik işlevlere dönüştürmekte ve böylece direnç punta kaynağında hareket kapsamını önemli ölçüde genişletmektedir.

Yazar: Andreas Deisel

Pozisyon: Kilit Hesap Yöneticisi, Direnç Punta Kaynağı, Bosch Rexroth AG