1. Home
  2. Blog
  3. Strategia HOLMER privind telematica
HOLMER, telematică
HOLMER, telematică
Soluții pentru mașini mobile

Producție sau achiziție? Articol extern, primit de la HOLMER privind strategia telematică pentru mașini agricole

Companiile ar trebui să cumpere sisteme de telematică sau să le dezvolte intern? Liderul de piață mondial pentru combine dedicate sfeclei de zahăr, HOLMER, a luat o decizie fermă în acest caz. Managerul de produs, Sebastian Schleicher, discută despre considerentele esențiale și despre rezultatele discuțiilor.

Producție sau achiziție? HOLMER s-a aflat în fața acestei întrebări atunci când a început să analizeze sistemele telematice. Pe de o parte, ne doream să fim lideri și în acest sector. Pe de altă parte, ne-am dat seama rapid că nu am putea face față unei sarcini atât de complexe din punct de vedere tehnologic, fără să neglijăm alte activități de dezvoltare importante. Deci, ce era de făcut? După o analiză atentă, am decis să mergem la sigur din punct de vedere economic și funcțional și, în același timp, să ne lăsăm un spațiu de manevră cât se putea de mare.
 

Gestionarea datelor și a dispozitivelor

BODAS Connect All-in-one-Connectivity, o soluție end-to-end preconfigurată, modulară de la Bosch Rexroth, oferea mixul perfect dintre o soluție de-a gata și libertatea proiectării. Cu puțin efort, acum ne putem ocupa de toate procesele de-a lungul lanțului informațional – de la colectarea și transmiterea fiabilă a datelor sau gestionarea securizată de la distanță a hardware-ului de telematică din vehicul (așa numitele unități Telematics Control Unit (TCU)) până la gestionarea datelor. Noi am acordat o atenție deosebită pieselor care funcționau ferite de ochii clienților, „sub capotă”, adică modulele Device Connectivity și Device Management. Până la urmă, acestea stabilesc cât de eficientă și de sustenabilă va fi soluția globală. Și telematica nu reprezintă un scop în sine – este o cerință de piață clară. Pe parcursul scurtei perioade de recoltare, din septembrie până în noiembrie, expedierile planificate cu atenție trebuie să sosească la timp la moara de zahăr. În același timp, clienții noștri trebuie să organizeze flote din ce în ce mai mari într-o manieră extrem de eficientă, și fiecare mașină în parte trebuie să fie disponibilă 24/7. Drept rezultat, sistemele telematice trebuie să îndeplinească două sarcini în sectorul agricol: Trebuie să preia povara de pe umerii managerilor și să îi permită producătorului să asigure o asistență la distanță eficientă.
 

BODAS CONNECT, SOFTWARE și HARDWARE

BODAS Connect Device Connectivity și All-in-one Connectivity

Telematică flexibilă, cu un timp scurt de punere pe piață: Vizionați videoclipul acum

Imagine: Bosch Rexroth
Concept modular: Pachetele secvențiale BODAS Connect Device Connectivity și All-in-one Connectivity permit configurarea rapidă și în conformitate cu cerințele a soluțiilor telematice scalabile utilizate în afara drumurilor publice.

Recoltare non-stop a sfeclei

Disponibilitate 100 % pe teren

Bosch oferă baza tehnică în acest scop, prin Rexroth Connectivity Unit RCU bazată pe procesor, care este inclusă în pachet. Hardware-ul TCU robust a fost dezvoltat special pentru aplicații în afara drumurilor publice și permite colectarea în vehicul a datelor, bazată pe standarde, prin magistrală CAN sau Ethernet. Grație arhitecturii dispuse în straturi, putem integra și software-ul specific clientului și putem trece la un hardware diferit, dacă este necesar. Software-ul pentru dispozitive de la Bosch Rexroth permite o rată de prelevare variabilă, pentru prelevarea a peste 300 de informații de la senzori și de stare pe magistrala CAN, la o frecvență adecvată, înainte ca acestea să fie filtrate în prealabil și transmise cu o lățime de bandă optimizată. Dacă un vehicul nu mai are acces la rețeaua LTE, un mecanism de revenire menține funcțiile necesare, chiar dacă este disponibil doar 2G. Dacă o combină se află într-o zonă în care nu există deloc semnal la telefonul mobil, unitatea RCU înregistrează datelor până când recepția devine din nou disponibilă. Transparența costurilor este asigurată prin intermediul unui card SIM electronic care poate fi administrat și al contractelor de roaming, indiferent de țară.

Imagine: Bosch Rexroth
Recoltare non-stop a sfeclei: Mașina Terra Dos T4, deținătoare a recordului mondial, încarcă un Terra Variant 585 cu rezervor colector multiplu, MB 35. Până la finalul anului 2022, vor fi conectate toate vehiculele HOLMER.


 

Scalabile și sigure, de la vârful ierbii

Scalabile și sigure,
de la vârful ierbii

Atunci când vine vorba despre gestionarea dispozitivelor, ne bucurăm de avantajele platformei demonstrate de scară largă a Suitei IoT Bosch, care poate fi scalată cu ușurință pe măsură ce flota de vehicule se dezvoltă. Prin intermediul portalului pentru dispozitive asociat, putem monitoriza și gestiona toate unitățile RCU instalate, inclusiv starea și software-ul acestora, într-o manieră bazată pe roluri. La fabrică, nu trebuie decât să instalăm hardware-ul. Firmware-ul și software-ul sunt actualizate mai târziu fără cablu (FOTA/SOTA) cu toate setările specifice clientului.

Bosch Rexroth impresionează și atunci când vine vorba despre problema esențială a securității cibernetice. De exemplu, interfețele CAN și RCU wireless sunt protejate prin firewalluri încorporate. Un sistem de detectare a intruziunii oferă informații referitoare la cifre cheie, precum utilizarea procesorului, utilizarea memoriei RAM sau operațiuni în rețea. Accesul administrativ necesită întocmirea unei liste de permisiuni. Deoarece cardurile SIM electronice funcționează prin intermediul unui APN pus la dispoziție de operatorul de telefonie mobile, care include un firewall, unitatea RCU este protejată împotriva atacurilor DDoS (Distributed Denial of Service, atac distribuit de refuzare a serviciilor) și a altor atacuri cibernetice.

Rexroth Connectivity Unit și actualizări fără cablu: Aflați mai multe în acest articol de pe blog

 

Gestionarea datelor ieșită din tipare

Gestionarea datelor ieșită din tipare

Cu ajutorul modulului preconfigurat de gestionare a datelor, care face parte din pachetul global, nu trebuie decât să „asamblăm” pur și simplu portalul nostru intern de service EasyHelp 4.0 din portofoliul de șabloane și de module funcționale și să îl adaptăm rapid la designul nostru corporativ. De la punerea în funcțiune, service-ul nostru a funcționat mult mai bine. Până la urmă, relațiile cu clienții își pot face acum o idee de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în orice locație, după care pot clarifica situația și recomanda măsuri. Această transparență reduce semnificativ povara administrativă pentru noi și clienții noștri.

Pentru managerii și personalul din atelier al contractanților agricoli, am dezvoltat sistemul de informații bazat pe web, myHOLMER. Sistemul accesează datele de lucru și cele ale mașinii, înregistrate în prealabil, prin intermediul interfeței standardizate de date. Prin portalul pentru clienți, operatorii pot localiza vehiculele în timp real, pot vizualiza stadiile activităților, planifica ciclurile de realimentare sau pot ajuta șoferii cu întrebări privitoare la setări. De asemenea, myHOLMER oferă o legătură directă către magazinul nostru de piese de schimb, astfel accelerând procesul de achiziție.

Imagine: Bosch Rexroth
Portalul pentru clienți bazat pe web, myHOLMER, accesează modulul de gestionare a datelor BODAS Connect All-in-one-Connectivity, prin intermediul unei interfețe standard.

Avantajul informațiilor externalizat cu succes

Pentru a sintetiza, pot spune că soluția end-to-end BODAS Connect All-in-One-Connectivity a fost alegerea potrivită pentru HOLMER. Aceasta ne-a permis să ne concentrăm asupra domeniului nostru principal de activitate, și anume, optimizarea procesului de recoltare, în timp ce gama personalizată de soluții telematice a permis o lansare rapidă pe piață. În același timp, avem flexibilitatea necesară pentru ca mașinile noastre agricole să devină și mai inteligente și pentru a spori avantajele clienților cu propriile aplicații.

Timp de doi ani, toate combinele pentru sfeclă de zahăr din gama Terra Dos au fost echipate cu unitatea RCU de la Bosch Rexroth, ca dotare standard. La cerere, sistemul poate fi retehnologizat la modelele anterioare. Până la finalul anului 2022, sperăm să conectăm toate tipurile de vehicule la Internetul obiectelor (Internet of Things). Astfel, obiectivul nostru de a deveni lideri tehnologici se aplică și în sectorul telematicii și IoT.

Nici dumneavoastră nu știți dacă să alegeți „producția sau achiziția”? Cartea noastră albă vă va ajuta. Descărcați-o acum gratuit!

BODAS CONNECT, SOFTWARE și HARDWARE

Sebastian Schleicher

Sebastian Schleicher

este manager de produs la HOLMER Maschinenbau GmbH. HOLMER este lider mondial pe segmentul combinelor autopropulsate, dedicate sfeclei de zahăr. Modelul Terra Dos T4-30 cu o unitate de ridicare pe 12 rânduri, HR 12, deține recordul mondial pentru recoltarea sfeclei de zahăr, fiind numit „Mașina anului 2016” de Deutscher Landwirtschaftsverlag. Compania își dorește să se afle întotdeauna cu un pas în față, atunci când vine vorba despre tehnologie. Luând în considerare acest aspect, dedică zece procente din resursele de personal dezvoltării vehiculelor noi și dezvoltării continue a celor existente în portofoliul propriu, care include și combinele de încărcare și curățare a sfeclei de zahăr, tractoarele autopropulsate pentru pastă și vehiculele logistice de teren.